在特定網路裝置上尋找 GigE 相機#
為了在網路上尋找 GigE 相機,GigE Vision 通訊協定會使用兩種不同類型的廣播裝置探索命令:
- 網路導向廣播可用於尋找 IP 位址與您的網路裝置相符的相機。例如,當您的網路介面卡位於 192.168.3.0 網路時,目標位址可以是 192.168.3.255。
- 有限廣播可用於尋找所有 GigE 相機,包括 IP 位址與您的網路裝置不相符的相機。例如,目標位址可以是 255.255.255.255。
如果您的系統配備多個網路裝置,pylon 將會向所有已找到的網路裝置傳送裝置探索命令。
目前無法將裝置探索傳送至特定的網路裝置,但 Basler 的 GigE 驅動程式 (gxAPI) 已準備好透過變通方法提供此選項。
在 Linux 系統上,您可以使用 iptables 指令:
iptables - t - nat -A OUTPUT -d 192.168.3.255 -p udp -j DNAT - -to 127.0.0.1
iptables - t - nat -A OUTPUT -o eth1 -p udp -j DNAT --to 127.0.0.1
或
iptables - t - nat -A OUTPUT -d 255.255.255.255 -p udp -j DNAT - -to 127.0.0.1
iptables - t - nat -A OUTPUT -o eth1 -p udp -j DNAT --to 127.0.0.1
在 Windows 系統上,這可以透過為 Windows 防火牆新增傳出規則來實現。