跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

SWIR 相機需要散熱嗎?#

如果您正在使用 Basler SWIR 相機,並且想知道是否需要採取進一步措施來避免過熱。

SWIR 相機目前提供 USB 和 GigE 介面,其中 USB 相機的功耗明顯低於其 GigE 對應機型。

儘管很難給出一個通用的答案,但經驗表明,您不需要為 SWIR 相機配備任何散熱片。只要您遵循我們文件中的規格說明,它們就能正常運作(感光元件溫度大約在 35-40°C 左右)。

藉助全新的韌體功能,Basler 能夠在 15°C 的感光元件溫度下,達到與主動式冷卻相機相當的 Quality。

為了讓您有個直觀的印象,網站上的圖片是在室溫下、無散熱片、18 dB 增益以及 50 ms 的 Exposure Time 下使用 GigE 相機拍攝的。

如果您對 Quality 的期望未獲滿足,散熱片(例如 Basler 適用於 ace 2 的散熱片)絕對有助於改善結果。

返回知識文章