跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

限制 pylon Camera Emulator 影格率的因素#

使用 pylon Camera Emulator 可以達到的影格率本身沒有限制。但在特定系統上所能達到的影格率會受到一些因素限制:

  • 相機參數設定,例如 AcquisitionFrameRate 或 ExposureTime
  • 顯示必須由 CPU 處理的測試影像 (TestImageSelector)
  • 顯示圖片 (ImageFileMode = On)

為了達到最佳效能,請在 pylon Viewer 中使用以下設定:

  • Acquisition Controls > Enable Acquisition Frame Rate disabled
  • Acquisition Controls > 所有三個 ExposureTime 設定均設為最小值 (100.0 / 1.0 / 100)
  • Image Format Controls > Test Image Selector 設為 Test Image Off

在此設定下,我們使用 Dell OptiPlex 5050 在 1 MP 圖片下達到了 9000 fps,頻寬約為 9 GB/s。

資訊

上述數值 (9000 fps) 僅供參考。根據您的安裝設定,您可能會看到不同的結果。

返回知識文章