跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

Basler ace U 與 L 相機的外殼與核心板溫度#

本應用說明書提供有關如何監測配備溫度感測器的 Basler ace U 及 L 系列相機溫度之相關資訊。

該文件進一步提出了一項基本規則,用以根據內部核心電路板的溫度來估算當前相機外殼的溫度。

資訊

當使用合適的鏡頭(例如:安裝在配備 1 英吋感光元件的相機上的 1 英吋鏡頭)時,在大多數使用情況下(環境溫度約為 25 °C),相機外殼的溫度不會超過 50 °C。

返回知識文章