跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

Multiple ROI 功能如何影響幀率?#

Multiple ROI 功能是 Basler ace 2 和 boost R 相機的標準功能。

Resulting Frame Rate 對應於等效 Image ROI 的幀率。

例如,考慮採用以下設定的 ace 2:

  • Column 1 size = 1000
  • Column 2 size = 800
  • Row 1 size = 200
  • Row 2 size = 600

產生的 multiple ROI 大小為 (1000 + 800) x (200 + 600) = 1800 x 800。

該幀率將與未啟用 multiple ROI 功能、且 Image ROI 為 1800 x 800 的相機幀率相同。

返回知識文章