跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

如何擴充 Basler boost V 輸出線的輸出電壓#

Basler boost V 相機具備一條絕緣輸出線(Line 2)。

根據終端電路的不同,高準位將為 2 或 4 VDC:

絕緣輸出線規格

若您需要驅動需要更高電壓準位的裝置(例如 24 VDC 訊號),則必須外接電路。

Basler 建議使用 NPN 電晶體,如以下圖片所示:

帶有 NPN 電晶體的電路圖

電晶體的選擇取決於所需的電流。

返回知識文章