如何:設定多相機 IP 路由#
在考慮系統和相機的正確 IP 設定之前,您應該先思考目標架構。您可以執行下列其中一項操作:
- 使用單一網路並在裝置之間共用可用頻寬
- 設定多個網路,為每個單獨的相機使用完整頻寬
以下詳細介紹這兩種架構。也可能存在混合情境,但此處不予討論。
首先,選擇網路的大小(裝置數量)。針對機器視覺應用,Basler 建議使用保留的私有 IPv4 網路範圍內的 IP 位址:

接下來,我們將重點放在 C 類網路,因為這是最常見的。為了進一步簡化,我們將一律使用子網路遮罩 255.255.255.0,這樣可以支援 65000+ 個子網路,每個子網路可容納 65000+ 個裝置。
IPv4 位址由 4 個以點分隔的十進位區塊組成。在給定的子網路遮罩下,前三個區塊表示子網路 (Net ID),只有最後一個區塊允許對個別裝置進行編號 (Host ID)。

資訊
在每個網路中,第一個和最後一個 IP 位址是保留的,不得用於您的裝置。在上面的範例中,這些位址是 192.168.0.0 和 192.168.0.255。
共用頻寬 - 單一 NIC#
如果您可以負擔多個相機共用 GigE 頻寬,則需要單一網路和網路介面卡 (NIC)。相機和 NIC 都必須位於同一個網路中。在設定 IP 位址時,必須注意這一點。
以下範例使用 一個子網路 192.168.1.0:
這四個 IP 位址以 Net ID 192.168.1 為基礎,並以 .1、.2、.3、.4 作為 Host ID:

所有裝置必須屬於同一個子網路才能進行通訊。
資訊
如圖所示,需要額外的交換器來連接個別元件。
完整頻寬 - 多個 NIC#
如果您需要每個相機的完整 GigE 頻寬,則必須使用多個 NIC 和不同的 IP 子網路。在以下情況中,我們使用兩個子網路 192.168.1.0 和 192.168.4.0。對應的 IP 位址為
- Net ID:192.168.1,以 .1 和 .2 作為 Host ID
- Net ID:192.168.4,以 .1 和 .2 作為 Host ID

IP 路由:每個相機和 NIC 都有自己的子網路