相容於 Basler pylon Performance Driver 的網路卡#
pylon 7.1 與未來版本#
自 pylon 7.1 起,GEV filter driver 已獲得大幅改進。此新型 filter driver 支援所有 1GigE、5GigE 與 10GigE 網路卡。Basler 建議使用 Basler 網路卡以獲得最佳效能與可靠性。新型 GEV filter driver 取代了先前的 pylon GEV performance driver。換句話說,從 pylon 7.1 開始,不再需要 performance driver。
pylon 7.0 與較舊版本#
Basler 提供兩個 GigE Vision 網路驅動程式,用於連接 Basler GigE Vision 相機:
- Basler filter driver 是一個基本的 GigE Vision 網路驅動程式,與所有網路卡相容。此 filter driver 的優點是具有廣泛的相容性。
- Basler performance driver 是一個硬體專屬的 GigE Vision 網路驅動程式。此 performance driver 僅與使用特定 Intel Pro 1000 晶片組(「相容晶片組」)的網路卡相容。此 performance driver 的優點在於能顯著降低處理 PC 與相機之間網路傳輸所需的 CPU 負載。它還具有更強大的封包重傳機制。
為了充分利用 Basler performance driver 的優勢,Basler 建議使用 Intel Pro 1000 網路卡。這些網路卡通常與 performance driver 搭配運作良好。然而,由於 Intel Pro 1000 系列隨著時間有所變更,Basler performance driver 可能不支援您特定的 Intel Pro 1000 網路卡。
為確保您使用的 Intel Pro 1000 網路卡與 Basler performance driver 相容,請參閱下表:

下表列出了目前支援的 Intel Pro 1000 晶片組及其對應的硬體 ID。
資訊
某些晶片組與 pylon 2.1 版本相容,但與 pylon 2.0 版本不相容。
若要檢查網路卡的硬體 ID:
- 按一下 Start > Run。
- 輸入:devmgmt.msc
- 按一下 OK。裝置管理員隨即啟動。
- 展開 Network Adapters 節點。
- 以滑鼠右鍵按一下您的 Intel Pro 1000 網路卡名稱,然後在捷徑功能表中選取 Properties。
- 按一下 Details 索引標籤,並確保在下拉式清單中選取了 Hardware IDs。

- 將 Details 索引標籤清單中的硬體 ID 與上表進行核對。
如果您的網路卡硬體 ID 與表中的 ID 不符,您必須在網路卡上使用 Basler filter driver。