使用 pylon vTools 執行平台校正#
如果相機不具備 Vignetting Feature,可以使用 pylon vTools 進行校正。在我們附上的範例中,我們使用了 Image Loading、Image Smoothing 和 Image Combiner vTools。
首先,我們需要產生一張顯示明暗不均(shading)的影像。為此,我們使用指定的相機、鏡頭與照明設定,擷取一張具有均勻背景的影像並加以儲存。
在此 Workbench 中,會使用 Image Loading 和 Image Smoothing vTools 載入並平滑化這張影像。最後一步,則是使用 Image Combiner vTool 將相機的即時影像與平滑化後的明暗不均影像進行組合。

Image Combiner vTool 用於執行以下方程式:

良好的目標灰階值應大約等於鏡頭暗角影像的最大值。否則,會發生不希望看到的飽和效果。
在上述範例操作說明中,8-bit 影像的目標灰階值為 230。