將相機功能或 User Sets 儲存為硬碟上的檔案#
載入與儲存相機參數#
您可以在 pylon Viewer 中透過點擊功能表列中的 Camera 並選取 Save Features … 或 Load Features … 來載入與儲存相機參數(.pfs 檔案)。
.pfs 副檔名代表「pylon feature stream」。此相機功能檔案為文字檔,可使用文字編輯器檢視。

資訊
並非所有相機參數都會被儲存與載入。只有具備「streamable」屬性的相機參數才會寫入 .pfs 檔案中。
載入與儲存 User Sets#
或者,您也可以針對不同的應用程式載入與儲存不同的 User Sets,例如具有不同 Exposure Time 或 ROI 的應用程式。
這些 User Sets 可以被載入與儲存。此外,也可以重新載入相機的出廠預設設定。如需詳細資訊,請參閱 User Sets 主題。
儲存 User Set#
若要將 User Set 儲存至硬碟上的檔案,請使用 pylon Viewer,點擊功能表列中的 Camera 並選擇 File Access …。

在點擊 Download 之前,請確保已使用 pylon Viewer 或 pylon API 將對應的 User Set 儲存為 User Set。否則,寫入硬碟的檔案將幾乎沒有內容且大小僅有 1 kB。
該檔案需要副檔名,例如 .dat。儲存在硬碟上的檔案並非可讀取的文字檔。
資訊
Basler ace 2 相機不允許將 User Sets 儲存至硬碟或從硬碟載入。這是因為從不同韌性版本儲存的 User Sets 與當前相機上的版本之間可能存在不相容的情況。因此,這些選項在 Camera File Access 對話方塊中無法使用。