Basler GigE 相機的 VLAN 標籤(Tagging)支援#
Basler 攝影機不支援 IEEE 802.1Q 標準中定義的VLAN 標籤功能。
IEEE 802.1Q(通常稱為 Dot1q)是一項網路標準,用於在IEEE 802.3 乙太網路中支援虛擬區域網路(VLAN)。
請考慮以下情況:
- 若透過對應的開關新增或移除VLAN 標籤,攝影機將無法偵測到此變更。
- 若需由相機新增標籤,ace 2 並未提供用於插入此類VLAN 標籤的控制項。換言之,此情況不被支援。
- 當攝影機接收到包含此類VLAN 標籤的乙太網路幀(因為該標籤未被交換機移除)時,此情況尚未經過測試。這意味著我們無法確定攝影機是否會忽略該標籤並處理資料。但VLAN 標籤則肯定不會被攝影機處理。
如果這對專案而言是至關重要的環節,且所提供的相關數量足夠多,或許值得向我們的客製化團隊諮詢。