跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

何時應使用 Black Level 相機功能#

調整 Black Level 主要有三種情境:

  • 您的設定可能無法讓您看清暗部中的所有數值。您會在影像中看到許多像素值為零。透過較高的 Black Level 數值,您可以將影像移至較高的數值並減少零值的出現。
  • 您的灰階分佈可能非常小(例如在 8 位元範圍內的 64 到 127)。使用 x2 增益會將範圍設定為 128 到 254,但您仍然只使用了半個位元範圍。透過額外的負偏移量 (-64),您可以將範圍拉低至例如 64 到 190,並使用更多的增益。這樣做可以拉伸您的直方圖。
  • 您可能需要調整相機抽頭(taps)的 Black Level。當遇到抽頭平衡問題時,這點尤其必要。建議先在暗場中使用 Black Level 對齊通道,然後再於明場中使用增益對齊。

返回知識文章