我的 Basler GigE 相機符合哪個 GigE Vision 標準版本#
Basler GigE 攝影機符合 GigE Vision 標準。
這項標準歷經多年修訂,您可能會想知道您的相機符合哪一版標準。
這取決於相機型號,也可能取決於其韌體版本。根據一般經驗,我們可以這樣說:
- 較舊款的 Basler GigE 攝影機遵循 GigE Vision 1.1 版標準。
- Basler 近期推出的 GigE 攝影機均遵循 GigE Vision 2.0 版標準。
- Basler ace 2 攝影機遵循 GigE Vision 標準第 2.1 版。
您可以依照以下步驟,在pylon Viewer 中查看您的 ace 相機所使用的版本:
在「功能」窗格中,按一下「傳輸層」類別,並檢查「主要版本」和「次要版本」的數值。

上圖顯示「主要版本」= 1 且「次要版本」= 1。這表示該攝影機支援 GigE Vision 標準第 1.1 版。