跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

PGI 功能集:支援的 Pixel Format 與降低的影格率#

PGI Feature Set 僅能在 GigE 相機使用 YUV Pixel Format 或 USB 相機使用 RGB/YCbCr Pixel Format 時使用。(由於頻寬限制,Basler ace GigE 相機不支援 RGB Pixel Format。)

PGI Feature Set 運行於相機的 FPGA 內,且對相機的畫面更新率毫無影響。如果您在使用 PGI Feature Set 時發現效能下降,此下降是由所使用的 Pixel Format(YUV/YCbCr 或 RGB)所引起的。這些 Pixel Format 比預設格式需要更高的頻寬。

YUV/YCbCr 每像素使用 16 位元,所需的頻寬是預設 8 位元格式的兩倍。RGB 甚至每像素使用 24 位元,這意味著需要三倍的預設頻寬。

返回知識文章