GigE 相機未顯示在 Camera vTool 中#
問題#
您正在使用 pylon Workbench 並嘗試將相機指定給 Camera vTool,但它並未出現在相機列表中。不過,它在 pylon Viewer 中是可見的。

解決方案#
檢查相機的 IP 組態。很可能是子網路遮罩與其連接的網路介面卡不符,或者相機處於與網路介面卡不同的子網路中。
pylon Viewer 的實作方式與 pylon Workbench 不同,它會顯示相機,因為它會執行廣播以尋找並列出相機。另一方面,Workbench 並未遵循此相機尋找策略,只能找到與網路介面卡位於同一子網路中的相機。
正確 IP 組態範例:
- 相機 IP 位址:192.168.50.10 / 子網路遮罩:255.255.255.0
- 網路介面卡 IP 位址:192.168.50.1 / 子網路遮罩:255.255.255.0
如需有關如何進行正確 IP 組態的詳細資訊,請參閱 Basler 產品說明文件。
或使用 pylon GigE Configurator 自動變更 IP 組態。