跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

在不同使用情境中實現最佳色彩重現#

Basler 彩色相機旨在提供出色的開箱即用影像品質。然而,不同的使用情境需要不同的最佳化。本文介紹了四種常見的使用情境,並展示如何設定您的 Basler 相機,以在色彩準確度、影像雜訊或跨裝置視覺一致性方面達到最佳結果。

使用情境 1:色彩校準且色彩誤差最小#

當色彩準確度至關重要時(例如在品質檢測、醫療成像或數位歸檔中),Basler 相機提供了一個強大的起點。

預設行為:
Basler 相機在出廠時已進行色彩校準。在許多情況下,選擇適當的 Light Source Preset 即可達到非常好的效果。請務必在選擇光源預設後執行 白平衡校正。

進階校準:
如果色彩設定仍不符合您的需求,Basler 建議使用 pylon Viewer 中的 Color Calibrator 工具執行完整的色彩校準。此工具可校準完整的相機成像系統,以在 sRGB 色彩空間中達到最佳效能(即包含紅外線濾光片、鏡頭和照明)。
此校準的結果:在 LAB 色彩空間中具有高準確度、可重現的色彩,且具有較低的 Delta E 值 (dE2000),以獲得最佳的色彩學結果。下圖顯示了在使用情境 1 中可獲得的結果與在 使用情境 2 中可獲得的結果的比較:

  • 左側:色彩已校準,但雜訊較高。這非常接近人眼看到的色彩。
  • 右側:原始色彩,雜訊較低。由於缺少 Gamma 校正,暗部難以區分。

校準色彩與原始色彩

使用情境 2:雜訊最小 – 不需要色彩準確度#

在機器視覺任務中,如果影像分析是透過演算法執行的(例如斑點檢測、OCR - 光學字元識別、分選),則 Noise Reduction 比色彩準確度更重要。

挑戰:
在標準 sRGB 模式下,套用 Gamma 校正以模仿人眼視覺。雖然這對色彩準確度至關重要,但 Gamma 會增加感知到的雜訊,尤其是在較暗的影像區域中。

解決方案:
若要取得相機的原始影像資料,請按照以下步驟操作:

  • 在 ace Classic / ace U 型號:
    載入 ColorRaw 使用者設定集。如需詳細資訊,請參閱 User Set 主題。
  • 在 ace 2 models 上:
  • 將 ColorSpace 參數設為 Off 以關閉 Gamma 和色彩校準。
  • 請確保 ColorTransformationEnable 和 ColorAdjustmentEnable 參數也設定為 Off.

這在顯著降低雜訊的同時保留了原始色彩資料,非常適合基於機器的影像處理。上圖顯示了使用情境 1 和使用情境 2 的結果。

使用情境 3:匹配不同相機型號的色彩外觀#

當更換已停產的相機或整合第三方相機時,您可能需要讓 Basler 相機匹配另一款相機型號的色彩輸出。

資訊

Basler 的校準工具針對絕對準確度和一致性進行了最佳化,而非用於模仿其他裝置。

運作原理

若要手動符合另一款相機型號的色彩輸出:

  1. 使用色彩色卡透過兩台相機擷取參考影像。
  2. 分析並比較白平衡、Gamma 曲線以及色彩校正。
  3. 據此調整您的 Basler 相機設定。

限制:
上述說明的程序步驟為手動且耗時,且結果可能會因感光元件技術與光學元件而異。雖然在某些情況下這是一種可行的方法,但它並不總是實用或可靠的解決方案。

使用情境 4:跨多個 Basler 相機保持一致的色彩外觀#

對於具有多相機設定的應用(例如立體視覺或產品追蹤),一致的影像外觀非常重要。

若要在多個 Basler 相機之間獲得一致的色彩外觀:

  1. 完全按照要求設定參考相機(也就是妥善設定色彩校正、Gamma、飽和度設定等)。如需詳細資訊,請參閱 Color Calibrator 主題。
  2. 將設定儲存至 *.pfs 檔案。
    如需詳細資訊,請參閱 Loading and Saving Camera Parameters 主題。
  3. 將相同的組態設定套用至相同型號的所有其他相機。

即使是相同的型號,由於下列因素,也可能無可避免地產生某些差異:

  • 紅外線濾光片公差:截止波長可能會偏移 ±10 nm;這會影響紅色色頻的靈敏度。
  • 感光元件濾光片差異:感光元件的濾光片批次可能具有稍微不同的 RGB 比例。
  • 鏡頭穿透光譜:鏡頭上的抗反射鍍膜在色彩穿透上可能會略有不同。

若要協調相機的輸出:

  1. 為每個相機個別執行 white balance calibration。
    所有相機均使用相同的照明條件與中性目標(例如灰色色卡)。
    所有相機均使用相同的真實場景,亦即相同的視野、相同的工作距離等。
    如果您使用 Balance White Auto 功能,請確保 Auto Function ROI 位於您的灰色目標上。

在大多數情況下,調整白平衡應該就足夠了。一般而言,使用/調適 Color Transformation 功能或 Color Adjustment 功能並無必要,且其複雜度通常不值得額外花費心力。

透過根據您的使用案例調適相機組態,無論您是針對人類視覺、機器分析或跨系統一致性進行優化,都能獲得最佳的影像結果。

如需有關所述工具的詳細資訊,請參閱 Basler 網站上的 Software Downloads 專區,或聯絡 Basler Support。

返回知識文章