跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

硬體安裝(USB 介面卡)#

本主題將說明如何安裝BaslerUSB Interface Card 。

安裝與設定#

警告 – 電擊危險

在電腦連接電源的情況下安裝介面卡可能會導致觸電。可能會造成嚴重傷害或死亡。

  • 在安裝介面卡之前,請關閉電腦和連接設備的電源,並拔掉電腦上的所有電源線。
  • 在通電前,請關閉電腦外殼。
注意 – 靜電放電可能會損壞電子元件。
  • 在觸碰介面卡之前,請先將身上的靜電匯流至接地(例如透過觸碰金屬水龍頭)。
  • 在安裝過程中,請確保自身持續正確接地(例如配戴防靜電腕帶)。

要安裝 BaslerUSB Interface Card :

  1. 請確保主機已關機,並已從電源插座拔除電源線。
  2. 打開電腦機殼。
  3. 請確認有適合該介面卡的PCIe 插槽。若無空閒插槽,請使用合適的轉接器。
  4. 取下可用PCIe 插槽的金屬插槽蓋板。操作時,請先將固定插槽蓋板的螺絲卸下,然後將蓋板從機殼中抬起取出。將螺絲暫時放在一旁。
  5. 請握住介面卡的支架,並將其插入對應的插槽中。
  6. 請使用在步驟 4 中拆下的螺絲,將介面卡的支架固定好。

    資訊

    通常,透過PCIe 連接 USB 介面卡,即可提供足夠的電力來驅動 Basler USB 攝影機。若您的PCIe 介面無法提供足夠的電力,請改由 SATA 供電插槽供電。請注意,BaslerUSB Interface Card 、1HC 以及 10G, 2 Port 型號上並未配備 SATA 供電插槽。

  7. 將電腦機箱蓋上。

  8. 將電腦的電源線插入插座。