跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

控制器類型與 Light Control 模式#

根據您的應用需求,Basler Light 可以透過整合在燈具中的 內建控制器 或 外部 Light Controller 來操作。

選定的控制器類型決定了可用的 Light Control 模式:

選擇正確的模式取決於您希望如何控制燈具以及您的應用需要多少功能。請參閱 內建控制器與可用的 Light Control 類型。

舊款燈具與新型 Basler 燈具#

資訊

舊款 Basler Lights 與新款 Basler Lights:

  • 上一代 Basler 燈具是 不具備 ILC(無智慧型 Light Control)的燈具。這些燈具需要獨立的控制器來進行 Light Control。
    目前的 Basler 產品說明文件中不再包含舊款 Basler 燈具 不具備 ILC 的相關說明文件。如果您需要這些產品的資訊,請參閱早期版本的離線說明文件,您可以點擊 這裡 下載。
  • 若要確定安裝的是哪種類型的燈具,請檢查標記在 Basler Light 上的修訂版號(例如:2200000841-05)。訂單號碼後面的最後兩位數字表示燈具的修訂版。修訂版 05 及更新版本表示具備智慧型 Light Control (ILC) 的 Basler 燈具,也就是具有內建控制器。小於 05 的修訂版號表示不具備 ILC、因此也沒有內建控制器的舊款 Basler 燈具。

接腳指派變更#

資訊

從不具備智慧型 Light Control (ILC) 的舊款 Basler 燈具到具備 ILC 的目前 Basler 燈具,接腳指派已變更。

何時需要調整配線

  • 如果用具備 ILC (Intelligent Light Control) 的新型 Basler 燈具替換舊款 Basler 燈具,且使用外部控制器(Basler SLP Controller 或第三方控制器),則必須相應地 調整 接腳指派。這是必要的,因為具備 ILC 的 Basler 燈具其接腳指派與舊款 Basler 燈具不同。
    如果使用舊版的接腳指派,新燈具將無法開啟。
  • 連接燈具時,請確認您使用的是正確的接腳指派。

有關不同使用情境的接腳指派資訊,請參閱 操作具備內建控制器的 Basler 燈具 或 操作具備外部控制器的 Basler 燈具 主題。

內建控制器與可用的 Light Control 類型#

如果您使用 Basler 燈具中整合的控制器,則不需要外部 Light Controller。根據您的應用,您可以在以下其中一種 Light Control 模式下操作燈具:

Trigger Control Mode#

當您想要簡單且直接的照明設定時,請使用觸發控制模式。
在此模式下,燈具透過專用的觸發輸入進行控制,不使用周邊控制通訊協定。燈具遵循觸發訊號的狀態:

  • 觸發 HIGH(訊號接腳 / 接腳 3 上 > 2.8 V):燈具開啟
  • Trigger LOW (< 1.4 V on the signal pin/pin 3): Light OFF

The trigger signal can be provided by a camera output (for example, Exposure Active or User Output) or by another external trigger source. Because the light reacts directly to the electrical trigger signal with no further communication, a fine pulse resolution and high strobe frequencys can be achieved. <!–_SK: Beide Modes (ILC und Trigger) reagieren nahezu gleich schnell, die Auflösung des ILC-Strobes beträgt aber 10µs und die FPS ist auf ~200Hz begrenzt >

主要特徵

  • 無需外部控制器
  • 無需相容相機
  • 直接基於硬體的觸發
  • 可支援極短的觸發脈衝
  • 無光源狀態回饋
  • 多個光源之間無內建同步功能
  • 無進階光源管理功能

典型應用情境

適用於相機或 PLC 直接觸發照明且需要簡單、確定性設定的應用。

要求

如需更多資訊(例如接腳分配和電路圖範例),請參閱Operating Basler Lights with Internal Controller主題中的Trigger Control Mode章節。

Intelligent Light Control Mode#

當您希望相機控制和設定照明系統時,請使用 intelligent light control mode (ILC)。在此模式下,相容的相機透過 SLP (Standard Light Protocol) 與光源進行通訊。光源透過相機的 GenICam 介面進行設定與控制。在 intelligent light control mode 下,接腳 3 作為專用通訊線。SLP 指令透過同一條線傳輸,允許連接的裝置之間進行通訊,而無需額外的訊號連接。

與 trigger control mode 不同,相機可主動管理光源並存取進階照明功能。

主要特徵

  • 無需外部控制器
  • 需要相容的相機
  • 透過 GenICam 進行相機控制操作
  • 獨立控制最多四個光源
  • 狀態回饋與裝置監控
  • 心跳監控
  • 內建過載 (overdrive) 功能
  • 軟體可設定的脈衝產生

典型應用情境

整合式視覺系統,其中照明應直接從相機進行設定、監控和控制。

要求

如需更多資訊(例如接腳定義和電路圖範例),請參閱 Operating Basler Lights with Internal Controller 主題中的 Intelligent Light Control Mode 一節。

外部控制器與可用的 Light Control 類型#

將具備智慧型光控 (ILC) 功能的 Basler 燈具整合至不支援 SLP 功能之現有燈光控制器的系統時,請使用外部控制器。在這種情況下,燈具只能在 External Control Mode 下運作。

外部控制模式#

在此模式下,燈具會連接至不支援 SLP 功能的專用外部控制器。控制器會決定所有運作參數,包括時序、電流大小、保護機制以及選配的過載驅動 (overdrive) 功能。系統的功能完全取決於所選的控制器。

主要特性

  • 需要外部控制器
  • 時序與電流調節由外部處理
  • 控制器特有的功能與效能
    External Control Mode 的可用功能(例如內建過載驅動或時間解析度)完全取決於您所選擇的控制器。
  • 適用於高要求的頻閃應用
  • 使用者必須確保符合燈具的電氣極限。

典型應用情境

需要專門頻閃控制、自訂時序或先進照明管理的高效能機器視覺應用。

要求

Operating Basler Lights with External Controller 主題中的 External Control Mode 一節提供了將外部 LED 控制器與 Basler 燈具搭配使用於外部控制模式時的範例電路圖與連接資訊。

選擇正確的 Light Control 模式#

如果您想要 建議的 Light Control Mode
透過硬體觸發訊號直接切換燈具 Trigger Control Mode
從相容的相機設定與控制燈具 Intelligent Light Control Mode
使用獨立的外部 LED 控制器 外部控制模式

Light Revision 05 中的接腳指派變更#

資訊

有關 Basler Light Revision 05 引入的接腳定義變更資訊,請參閱 Basler Lights 主題。

更多資訊#

Installation (Basler Lights)。