跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

使用外部控制器操作 Basler 燈光#

將具備智慧型光控 (ILC) 功能的 Basler 燈具整合至不支援 SLP 功能之現有燈光控制器的系統時,請使用外部控制器。在這種情況下,燈具只能在 External Control Mode 下運作。

當使用外部控制器時,Basler 燈光僅支援下列控制模式:
外部控制模式

在外部控制模式下,外部 LED 控制器會直接調節供應至燈光的電流。

本主題說明在外部控制模式(即使用外部 LED 控制器)下操作 Basler Light 的接線方式並提供範例電路圖。若需了解其他 Light Control 模式,請參閱使用內部控制器操作 Basler 燈光主題。

資訊

關於您燈具型號的電氣要求,請參閱您燈具的產品主題。

注意 – 在控制器中設定錯誤的電流值可能會損壞燈光。

請確保按照您的燈光主題「電氣規格」表格中所述,設定最大電流與工作週期。

警告 – 電擊危險

在電源開啟的情況下連接 Basler Light 可能會導致觸電、火災或燈光損毀。連接 Basler Light 之前,請務必關閉電源。

I/O 連接器接腳排列(外部控制模式)#

注意 – 接腳連接不正確可能會損壞燈具。

請務必按照下表所述連接接腳。接線錯誤可能會損壞燈光。

接腳 外部控制器
(無 ILC)
外部控制器
(具備 ILC)
M8 連接線(軸向)的線芯顏色
訂購編號:2200000898、2200000899、2200000900
1 未連接 LED (+) 棕色
2 LED (+) LED (-) White
3 (信號) 未連接 未連接 Blue
4 Ground / LED (-) 未連接 黑色
5(僅適用於 M12) 未使用 未使用 -

引腳 5 僅用於配備 5 引腳 M12 連接器的 SWIR 與 UV 燈具。

資訊

有關不具備智慧燈光控制(ILC)功能的 Basler Lights 資訊,請點擊這裡下載 Basler 產品說明文件的離線發布版本

資訊

如需瞭解如何將 Basler 燈具連接至您的相機型號,請參閱您的相機主題。您可以在 Area Can Cameras and Line Scan Cameras 專區中找到您的相機主題。您相機主題中的「Physical Interface」專區說明瞭 I/O 線路的總數、線路格式(opto-coupled 或 GPIO)以及引腳分配。

電路圖#

連接帶有 ILC 的燈光#

下圖顯示搭配具備 ILC(智慧燈光控制)功能的 Basler Light 使用外部控制器時的典型範例電路。

使用外部控制器操作