跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

使用內建控制器操作 Basler 燈具#

整合至具備智慧型燈光控制 (ILC) 功能之 Basler 燈具的內建控制器支援以下燈光控制模式:

這兩種燈光控制模式使用相同的連接器引腳排列與引腳編號。信號引腳(引腳 3)的功能取決於所選的燈具裝置運作模式(連續或頻闪模式)。

資訊

Trigger Control Mode 與 Intelligent Light Control Mode 使用相同的連接器引腳排列與引腳編號。在大多數情況下,模式之間的切換不需要重新配線。如需瞭解在哪些情況下需要重新配線,請參閱 Basler Lights 主題中的 Pin Assignment Changes in Light Revision 05 專區。

I/O 連接器接腳配置#

資訊

如需瞭解如何將 Basler 燈具連接至您的相機型號,請參閱您的相機主題。您可以在 Area Can Cameras and Line Scan Cameras 專區中找到您的相機主題。您相機主題中的「Physical Interface」專區說明瞭 I/O 線路的總數、線路格式(opto-coupled 或 GPIO)以及引腳分配。

連接器接腳編號#

Connector Pin Numbering Basler Light

資訊

Basler SWIR 和 Basler UV 燈具配備 M12 5-pin 連接器,而所有其他 Basler 燈具則使用 M8 4-pin 連接器。儘管連接器類型不同,兩者在安裝時使用相同的 pin-out。

採用以下來自 CONEC 的連接器型號:

  • M12 5-pin 連接器(Basler SWIR 和 UV 燈具):料號 43-01013
  • M8 4-pin 連接器(所有其他 Basler 燈具):料號 42-01033

Trigger Control Mode#

在 Trigger Control Mode 下,燈光會直接對施加於信號引腳(引腳 3)的電氣觸發信號做出反應。根據配線方式,燈具可以連續運作或在觸發頻闪運作中運作。由於不需要通訊協定,因此可以實現極短的脈衝持續時間與極小的延遲。

觸發信號可由相機輸出(例如 ExposureActive、UserOutput)或另一個外部 Trigger Source 提供。

Trigger Control Mode 專區提供範例電路圖與連接資訊,供您在連續運作或觸發頻闪運作中使用 Basler 燈具的 內建控制器。

資訊

關於您燈具型號的電氣要求,請參閱您燈具的產品主題。

引腳分配 (Trigger Control Mode)#

引腳分配取決於您是讓燈具 連續 運作還是以 頻闪 光運作。

注意 – 接腳連接不正確可能會損壞燈具。

請務必按照下表所述連接接腳。如果您的連接方式與指定方式不同,可能會損壞燈具。

接腳 連續運作 頻闪模式 (不含 ILC) 頻闪模式 (含 ILC) M8 連接線(軸向)的線芯顏色
訂購編號:2200000898、2200000899、2200000900
1 24 VDC 24 VDC 24 VDC 棕色
2 未連接 未連接 未連接 White
3 (信號) 24 VDC Trigger Source(5–24 VDC) Trigger Source (2.4–24 VDC) Blue
4 Ground / LED (-) Ground / LED (-) Ground / LED (-) 黑色
5 未使用 未使用 未使用 -

引腳 5 僅用於配備 5 引腳 M12 連接器的 SWIR 與 UV 燈具。

連續運作圖表#

下圖顯示了在觸發控制模式與連續運作下運作之燈源的典型接線圖。

若要讓燈源持續運作,請將訊號接腳(接腳 3)永久連接至 24 VDC。這會使觸發輸入保持作用中,且 LED 將持續保持開啟。

連續燈源運作

頻闪運作圖表#

下圖顯示了在觸發控制模式與頻閃運作下運作之燈源的典型接線圖。

若要搭配來自 NPN 下拉(開集極)輸出的觸發進行頻閃運作,該線路將透過提升電阻保持在高準位。如果使用的是具備 ILC(智慧型燈源控制)功能的 Basler 燈源,則 Basler 相機 GPIO 的提升電阻即已足夠。否則,需要外接電阻(>=3V3 VDC)。

具備 NPN 下拉輸出的觸發式燈源

如果觸發訊號由 PNP 上拉輸出提供且該輸出不是推挽式驅動器,請透過新增下拉電阻來確保低準位低於 1 VDC。

具備 PNP 上拉的觸發式燈源

Intelligent Light Control Mode#

在智慧型燈源控制模式下,相容的相機會透過 SLP 通訊協定控制燈源。相機透過 Basler Light Control 功能管理觸發、時序、亮度設定、診斷與監控功能。與觸發控制模式不同,正常運作時不需要直接的觸發訊號。

資訊

關於您燈源型號的電力需求,請參閱您的 Basler Light 產品主題。

資訊

智慧型燈源控制模式僅適用於特殊的燈源款式。您需要具備智慧型燈源控制 (ILC) 功能的 Basler Light 才能使用智慧型燈源控制模式。如有疑問,請聯絡您當地的支援團隊。

引腳分配 (Intelligent Light Control Mode)#

接腳 Intelligent Light Control
Mode
(ILC Only)
M8 連接線(軸向)的線芯顏色
訂購編號:2200000898、2200000899、2200000900
1 24 VDC 棕色
2 未連接 White
3 (信號) SLP 訊號(線路 3) Blue
4 接地 黑色
5(僅適用於 M12) 未使用 -

電路圖 (Intelligent Light Control Mode)#

Intelligent Light Control Mode

在 Trigger Control Mode 與 Intelligent Light Control Mode 之間切換#

觸發控制模式與智慧型燈源控制模式使用相同的接線。因此,您可以在這兩種燈源控制模式之間切換,而無需修改實體連接。

資訊

overdrive 功能可用於智慧型燈源控制 (ILC) 模式和觸發控制模式。在這些模式之間切換時,任何已設定的 overdrive 設定都會保持作用中,無需重新設定參數。

雖然 overdrive 在兩種 Operating Mode 下皆可使用,但觸發控制模式可達到比智慧型燈源控制 (ILC) 模式更高的閃爍頻率,使其特別適合需要快速光脈衝的高速應用。

為確保安全運作,內建保護機制會持續監控運作條件並防止 LED 受損,即使套用 overdrive 設定時亦然。

若要在觸發控制模式和智慧型燈源控制模式之間切換:

根據預設,Basler Light 在開機後會以觸發控制模式啟動。

當相容相機偵測到燈源(相機列舉)且已啟用 Light Control 功能時,燈源會自動切換至智慧型燈源控制模式。在此模式下,相機將接管所有照明功能的控制。

若要返回觸發控制模式:

  1. 停用 Light Control 功能,方法是將 BslLightDeviceOperationMode 參數設為 Off.
  2. 將線路 3(訊號)保持在低準位至少 10 ms。

若要切換回智慧型燈源控制模式:

  1. 啟用 Light Control 功能,方法是將 BslLightDeviceOperationMode 參數設為 On 並重新列舉燈光裝置。

資訊

在使用超頻(overdrive)功能後切換回智慧燈光控制(intelligent light control, ILC)模式時,由於底層系統設計,系統會回報「DutyCycleOrPulseLength」錯誤。此行為屬預期狀況,並不表示發生故障。該錯誤訊息可安全略過。

資訊

切換模式時,亮度與超頻設定將會保留,並且在返回觸發控制模式後可能仍會影響燈光輸出。

資訊

裝置狀態監控功能以及多燈設定中的個別 Light Control 僅在智慧燈光控制模式下提供,在觸發控制模式下不支援。

狀態監控功能使用所謂的心跳訊號,可讓相機監控已連接燈光裝置的運作狀態。此功能可偵測通訊失敗,並回報由燈光提供的裝置狀態與錯誤狀況。這使相機應用程式能夠識別諸如燈光裝置斷線、無法使用或故障等問題,並做出相應反應。

監控資訊是透過 SLP 通訊管道從燈光裝置傳輸至相機。

更多資訊#