跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

安裝 (Basler Camera Lights)#

本主題說明如何安裝 Basler Camera Light。

硬體安裝#

警告 – 電擊危險

在電源開啟的情況下連接 Basler Camera Light 可能會導致觸電、火災或燈具故障。

  • 連接 Basler Camera Light 之前,務必確保電源已關閉。

若要安裝 Basler Camera Light:

  1. 將相機纜線(單獨販售,BCL-CBL 系列)的連接器插入相機。
    如需有關相機纜線的詳細資訊,請參閱 BCL-CBL 操作指南。
  2. 將相機纜線開放端的線材連接至端子台連接器(隨相機纜線附贈)。
    如需詳細資訊,請參閱端子台連接器(請參閱下方備註)。
  3. 將電源纜線開放端的線材連接至端子台連接器的針腳 4 和 5。
  4. 將端子台連接器連接至 Basler Camera Light 的控制器。
  5. 選填:如果您想在一部相機上使用多個 Basler Camera Light(最多可支援四個),則必須使用額外的夾具,將相機的通訊線與 GND(端子台連接器的針腳 2 和 3)連接到每個 Camera Light。您可以使用星形或總線/線形組態。

資訊

如果您透過 USB 或 PoE 供電給相機,請勿將線材連接至端子台連接器的針腳 1。

端子台連接器

端子台連接器#

接腳編號 描述
1 相機電源輸出(24 VDC,具保險絲,內部連接至針腳 4)
2 GND(相機電源輸出 [針腳 1] 與 GPIO [針腳 3])
3 GPIO(用於輸入燈光觸發訊號至使用者系統的雙向通訊針腳)
4 24 VDC 輸入 ±10%
5 GND (DC 輸入)
6 保留,請勿連接

軟體#

若要操作 Basler Camera Light,請使用 Basler pylon Software Suite,您可以從 Basler 網站免費下載。

此軟體套件包含操作 Basler Camera Lights 以及 Basler 相機所需的驅動程式與實用工具。它也提供包含各種 API (應用程式介面) 的 pylon SDK (軟體開發套件)。

後續步驟#

若要操作 Basler Camera Light:

  1. 連接相機與 Basler Camera Light,然後開啟電源。
  2. 使用 pylon Viewer 來設定 Basler Camera Light。

當 Basler Camera Light 正常運作時,狀態 LED 會恆亮綠燈。閃爍則表示發生錯誤狀況。

若要設定 Basler Camera Light:

  1. 啟動 pylon Viewer。
  2. 在 Basler Light Control 類別,設定 Light Control Mode 參數設為 true.
  3. 按一下 Light Control Enumerate Devices 按鈕。
  4. 在 Light Device Selector 下拉式清單中,選取您要使用的 Basler Camera Light。
  5. 使用 Light Device Brightness 參數來調整 Basler Camera Light 的亮度。
  6. 在 Light Device Operation Mode 下拉式清單中,選取所需的模式。

    資訊

    如果您已選取頻閃模式,則會根據相機上的 Exposure Time 與影格率設定自動啟用 Overdrive。