跳至內容

microDiagnostics 中的頻寬資訊#

當您開啟 microDiagnostics 時,該工具會掃描環境並在記錄檔中提供一些基本的 PCIe 速度資訊:

microDiagnostics: Log

如果您使用的 PCIe 插槽提供的 PCIe 通道數或 PCIe 代數低於擷取卡所支援的規格,資料傳輸速率將會降低。microDiagnostics 會發出以下提示:

microDiagnostics:效能問題警告

若要取得關於擷取卡實際頻寬的詳細資訊:

  1. 開啟 microDiagnostics。
  2. 在左上角選擇一塊基板。
  3. 從選單中選擇 Diagnosis -> Performance。

效能測試隨即開始。該測試針對目前在 frame grabber 上啟動的 applet 進行。

隨即顯示效能測試的結果。您會看到例如影像大小的實際傳輸速率(X 軸上標明瞭影像尺寸,即影像寬度 = 影像高度):

microDiagnostics:效能測試

結果一律為 applet 的最大頻寬傳輸量。

您可以為專為您的 frame grabber 設計的所有 applet 執行效能測試。

資訊

若要在不考慮任何 applet 特性的情況下了解 frame grabber 的最大頻寬,請使用 Frame Grabber Test Applet (FrameGrabberTest) 來測試效能。測試結果會告知您在特定條件下(例如 PCIe 插槽提供的 PCIe 代數、可用的 PCIe 通道等)可用的完整 frame grabber 頻寬。

若要使用另一個 applet 測試效能:

  1. 從程式視窗底部區域的下拉式清單中選擇您要測試的 applet。
  2. 透過選擇 Diagnosis->Performance 來重複效能測試。

    microDiagnostics:效能測試 Applet