跳至內容

軟體#

您可以使用 Framegrabber SDK 或 pylon Software Suite 來操作擷取卡。

  • 如果您只想透過擷取卡操作 Basler 相機,請使用 pylon Software Suite。
  • 如果您想透過擷取卡操作 Basler 及/或其他相機,請使用 Framegrabber SDK。

資訊

在某些使用情境中,您需要同時安裝 pylon 與 Framegrabber SDK。在這種情況下,請參閱同時安裝 pylon 與 Framegrabber SDK 主題中的說明。

不過,marathon 擷取卡無法使用 pylon 操作,而介面卡(Interface Cards)無法使用 Framegrabber SDK 操作。因此,請參閱下表以了解哪些擷取卡可以用哪些軟體操作:

採集卡 僅限 Basler 相機 Basler 及/或其他相機
imaFlex 2 Dual 100 Framegrabber SDK 目前不支援
imaFlex CXP-12 Quad/Penta 無限制的 Framegrabber SDK,或
具備限制的 pylon Software Suitea
Framegrabber SDK
imaWorx CXP-12 Quad pylon Software Suite Framegrabber SDK
marathon CXP-6/Camera Link Framegrabber SDK Framegrabber SDK
CXP-12 Interface Card 1C/2C/4C pylon Software Suite Framegrabber SDK

  1. pylon Software Suite 僅在受限制的情況下適用於 imaFlex 平台。如果您想搭配 pylon 使用 imaFlex 平台,請聯絡您的當地業務/現場應用工程師。 ↩