跳至內容

Binning (imaWorx CXP-12 Quad)#

Binning 功能允許您將感光元件像素值合併為單一數值。

這可能會提高訊號雜訊比、相機對光的響應或幀率。

擷取卡上的 Binning#

此 applet 提供多個參數來設定 Binning。首先,請務必理解,根據 GenICam ROI(興趣區)的寬度、高度和偏移量,它們決定了 Binning 之後的影像大小。例如,如果您的相機輸出的影像寬度為 5120,且您想要使用 2 的水平 Binning 倍數,則必須將擷取卡 ROI 設定為 2560,並將 Binning 倍數設定為 2。

下圖說明了此行為:

水平 Binning X-Offset 與 Width

根據預設,GenTL Producer 會自動設定擷取卡 ROI,以與相機同步,如使用 GenTL 介面中所述。至於 Binning,若您必須設定不等於相機寬度和高度的 ROI,則必須先停用 Automatic ROI Control 功能。針對上述範例,請依正確順序設定下列參數。所有參數均為 GenTL 相機裝置參數(例如在 C++ pylon API 中):

  • Automatic ROI Control = false

    pylon Viewer:Automatic ROI Control

  • Width= 2560

  • Height = 5120

    pylon Viewer:ROI

  • 對於 Sensor Geometry,請設定 Sensor Width = 5120會設為 Sensor Height = 5120.

    pylon Viewer:Sensor Geometry

  • 在類別 Binning中,請設定 Horizontal Binning = 2的狀態,以及 Vertical Binning = 1

    pylon Viewer:Binning

您可以計算 Binning 像素的平均值來提高訊噪比,同時不影響相機對光的響應。或者,您可以將像素相加來提高相機對光的響應。若要這麼做,請選擇 BinningHorizontalMode 和 BinningVerticalMode 參數。下圖顯示對相機標準測試圖案的影響。

Test Pattern Binning Horizontal Average:

Test Pattern Binning Horizontal Average

Test Pattern Binning Horizontal Sum:

Test Pattern Binning Horizontal Sum

擷取卡無法像相機內部那樣在感光元件層級執行 Binning。因此,如果可能的話,應使用高位元速率將像素從相機傳輸至擷取卡並處理 Binning。之後,可以在 DMA 傳輸至電腦記憶體時降低擷取卡的位元速率。因此,請選擇允許在所需影格速率下使用的最高可用相機 Bit Width。

同樣地,GenTL Producer 會自動設定擷取卡設定以符合相機。如果您想在整個處理過程中一直使用高位元速率直到電腦記憶體,請將 PixelFormat 設定為相機內的所需 Bit Width。然而,如果您想在 Binning 功能之後降低 Bit Width,請停用 GenTL Producer 的自動擷取卡設定。以下顯示了此操作:

  • 將相機 Pixel Format 設為例如 Mono 10

    pylon Viewer:設定 Pixel Format

  • 設定 Automatic Format Control = false

    pylon Viewer:設定 Automatic Format Control

  • 設定擷取卡輸入 Pixel Format Pixel Format = Mono 10p

    pylon Viewer:設定輸入擷取卡 Pixel Format

  • 設定擷取卡 Output Format = Mono 8

    pylon Viewer:設定輸出擷取卡 Pixel Format

此組態可在更高精度下提供相同的結果。若要進一步提高亮度和整體影像 Quality,您可以使用擷取卡的 Gain、Offset 或 Gamma 功能。