跳至內容

設定 Applet (microDisplay X)#

若要設定 Applet 並測試組態,請執行下列步驟:

  1. 在您的電腦上啟動 microDisplay X。
  2. 從左上角的清單中選取您要使用的圖框擷取卡。
    工具提示會提供有關該圖框擷取卡的詳細資訊:

    選擇擷取卡

    選擇擷取卡時,下方窗格應會顯示 Applet 清單:

    Applet 清單

    資訊

    如果未顯示任何 Applet,請按照擷取卡《使用手冊》(User Manual) 中的說明,在主機電腦上安裝適用於您擷取卡型號的 Applet 套件。安裝後,請在 microDisplay X 中選取 File -> Rescan Applets。

  3. 從 Applet 清單中選取一個 Applet。
    工具提示會提供有關每個 Applet 的詳細資訊:

    選擇 Applet

    您所選擇的 Applet 必須與連接的相機相符(每個擷取卡連接的相機數量、面陣或線陣相機等)。

    以粗體顯示的 Applet 名稱代表目前在擷取卡上處於主動狀態的 Applet。

    以黑色顯示的 Applet 代表目前可供所選擷取卡使用的 Applet。

    何時可以使用 Applet?

    • 開啟 imaWorx 進行明確的生命週期管理即呼叫 imaFlex 擷取卡,只要 Applet 存在於您電腦的檔案系統中(Framegrabber SDK 安裝目錄、DLL 或 Hardware Applets 子目錄),即可使用該 Applet。如果該 Applet 不存在,請執行包含您要使用之 Applet 的 Applet 安裝程式;或者,如果您需要使用 VisualApplets 建立的 Applet,請將 Applet 檔案 (*.hap) 複製到 Framegrabber SDK 安裝資料夾的 Hardware Applets 資料夾中(例如: ...\Basler\FramegrabberSDK5.x.x\Hardware Applets\*.hap)。
    • 在 marathon 擷取卡上,只要將 applet 燒錄至擷取卡後即可使用。若您要使用的 applet 尚未燒錄至擷取卡,請根據管理 Applets (microDiagnostics) 中的說明進行燒錄。
  4. 按兩下 Applet 名稱以載入 Applet。

    載入 Applet

    Applet 已載入。Applet 的擷取程序(連同各自的相機與 DMA 連接埠)會顯示在左側窗格中,而 DMA 輸出則會顯示在檢視窗格(Acquisition Channel 標籤頁)中:

    擷取程序

    對於 Applet 中定義的每個程序,都會顯示對應的擷取程序,其中包含相機輸入連接埠(Cam 0、Cam 1、…)與 DMA 輸出連接埠(DMA 0、DMA 1、…)。

    擷取程序

    DMA 線路的工具提示會提供您關於最重要的 Applet 功能與設定的資訊:

    DMA 線路工具提示

    若要將另一部相機連接至指定的 applet 處理程序,請按一下 Cam 列中的 Edit 按鈕,然後選取您要連接的相機。在此之後,該相機將會顯示在該處理程序的 Cam 列中,並從其先前連接的處理程序的 Cam 列中消失。

  5. 請確定您的相機已連接且被偵測到。已被偵測到的相機(影像來源)會以綠色標示:

    DMA 線路工具提示

  6. 如果未偵測到相機,請按照 www.windowscentral.com 上的說明停用 Windows Fast Startup 選項。

    資訊

    如果手邊沒有相機,您可以使用 Camera Simulator 作為影像來源來代替相機。作法如下:

    1. 按一下 DMA 線路以設定處理程序(擷取通道)的輸入來源。
    2. 在下方的 Parameter Selection 窗格中,開啟 Camera Simulator 參數的選項。前往 Image Source,然後從值列表中選取 Generator。
    3. 處理程序的 Cam 列現在應會顯示綠色圓點,並顯示影像產生器已連接至擷取通道輸入端的資訊。
  7. 按一下 DMA 線路以設定處理程序的 Applet。

  8. 在下方的窗格中設定 Applet 參數:

    設定 Applet 參數

    按兩下或以滑鼠右鍵按一下參數/數值,以取得可用數值清單或輸入欄位。

  9. 定義逾時時間以及每個擷取通道要配置的緩衝區數量:保持處理程序的 DMA 線路為啟用狀態。按一下 Edit 按鈕。在開啟的對話方塊中,您可以設定下列參數:

    • Timeout: 擷取逾時。如果在您在此處定義的時間範圍內未收到任何影像,將會中止擷取。
    • Buffers: 每個擷取通道要配置的緩衝區數量。
  10. 針對所有啟用的 DMA 通道重複步驟 7 至 9。

  11. 如有必要,請按照 Configuring the Camera 主題中的說明調整相機設定。
    為避免擷取之影像邊緣出現隨機資料(在 DMA 輸出顯示窗格中以紅色顯示),請確保 Applet 的影格寬度和高度設定與相機的影格寬度和高度設定相符。
  12. 擷取多張影像:

    1. 按一下您要啟動之處理程序的 DMA 線路。對應的 DMA 輸出顯示窗格(Acquisition Channel 標籤)將會啟用:

      DMA 輸出顯示窗格

    2. 按一下 Grab 按鈕以開始擷取。
      如果您的系統安裝正確,擷取的影像將會顯示在對應的 DMA 輸出顯示窗格中:

      影像顯示

    3. 使用 Stop 按鈕來停止擷取。

  13. 檢查擷取的影像。它們會顯示在 DMA 輸出顯示窗格中。

  14. 如有必要,請調整 Applet 參數設定,使擷取的影像符合您的需求。
  15. 如果您想重複使用 Applet 組態,請將 Applet 組態儲存至 MCF 檔案:

    儲存組態

    MCF 檔案包含一個圖框擷取卡的 Applet 組態,包括 Applet 所有處理程序(擷取通道)的組態。如需詳細資訊,請參閱 Saving Applet Configuration。