Crash Protection (microDiagnostics)#
PCI 匯流排連線#
在 FPGA 即時重新組態期間(當您啟用 applet 時開始),擷取卡會從 PCI 匯流排短暫消失。然而,並非所有主機板都支援裝置從 PCI 匯流排消失的情況。
如果主機板不支援裝置從 PCI 匯流排消失:FPGA 重新組態將會失敗,且可能會出現 Windows 藍色畫面。在這種情況下,當機保護功能會啟用。為了避免再次出現藍色畫面,FPGA 即時重新組態(即啟用 applet)將會停用。這在 microDiagnostics、microDisplay X 工具中以及使用函式呼叫的 Framegrabber API 中有效。 Fg_Init.
您將只能載入已經處於啟動狀態的 applet。若要啟用另一個 applet(也就是使用另一個 applet 來組態 FPGA):
- 在 microDiagnostics 中,將燒錄了另一個 applet 的分割區定義為開機分割區。
- 將電腦重新開機(電源循環)。
由於預期 applet 所在的分割區現在已成為開機分割區,因此在開機期間,FPGA 會被寫入儲存在此分割區中的 applet。
使用者應用程式當機#
當使用者應用程式在重新組態期間當機時,當機保護也會被啟動。在這種情況下,您可以在 microDiagnostics 中重新啟用 FPGA 即時重新組態(以便您可以啟用擷取卡上的任何已燒錄 applet)。若要這樣做:
- 在 microDiagnostics 中,選取您要重新設定的影音擷取卡裝置。
- 啟用包含您要使用之 applet 的分割區。
-
在隨後彈出的對話方塊中(見下文),按一下 Activate Anyway。此時即會重新啟用即時組態。

資訊
如果在因當機防護功能啟用而導致藍屏的情況下,仍然重新啟用即時組態(透過按一下 Activate Anyway),將會再次導致藍屏。