Enhanced Applets (imaWorx CXP-12 Quad)#
您可以從 Basler 網站以 ZIP 檔案格式下載 Enhanced Applets、Flat-Field Correction 外掛程式,以及用於計算平面校正值的 Python 用戶端指令碼。
目前,Enhanced Applets 適用於:
- CXP-12 Interface Card 1C
- CXP-12 Interface Card 2C
- CXP-12 Interface Card 4C
- imaWorx CXP-12 Quad
- imaFlex CXP-12 Quad
Enhanced Applets 是 Acquisition Applets 與 Custom Applets 之間的橋樑:Acquisition Applets 包含用於擷取和預先處理影像與信號資料的功能,以及處理系統資訊的功能。
Enhanced Applets 包含了 Acquisition Applets 的功能範疇以及更多先進的影像處理功能。
Custom Applets 是透過 VisualApplets 建立的,並提供個人化功能。它們可以根據 Acquisition Applets 或 Enhanced Applets 的設計進行自訂。
Acquisition Applets 和 Enhanced Applets 隨附於支援的取像卡和 CXP-12 介面卡中。
調整與自訂#
單一套 applet 永遠無法滿足所有客戶的需求。Enhanced Applets 的核心概念在於能夠快速適應特定的需求:
- 產生符合您需求的新版或修改版 enhanced applets
- 產生完全符合您需求但不包含在一般版本中的自訂 enhanced applets。根據自訂處理的複雜度而定,這可能僅適用於 imaFlex 取像卡。
- 在 VisualApplets 中複製功能區塊以進行高度彈性的自訂處理,並自行實作。這適用於 imaFlex 取像卡。
VisualApplets 功能範例#
VisualApplets 隨附設計範例,您可以用來計算基於區塊的 Flat-Field Correction。有關這些範例及其儲存位置的資訊,請參閱 VisualApplets Tutorial。
除了在 VisualApplets 中進行自訂處理外,也請查看 Adaptations and Customizations 一節中提及的自訂可能性。
Requirements#
- 主機軟體:Framegrabber SDK 5.11.3 版以及 pylon Viewer 8.0.1 或 8.0.2 版。
- 硬體: 您的系統連接了以下其中一款擷取卡或介面卡:
- CXP-12 Interface Card 1C
- CXP-12 Interface Card 2C
- CXP-12 Interface Card 4C
- imaWorx CXP-12 Quad
- imaFlex CXP-12 Quad
限制
在所有 applet 中,無法配置大於 4GB 的緩衝區。即使 applet 允許更大的緩衝區大小,由於驅動程式與韌體的限制,您也無法配置大於 4GB 的緩衝區。
您可以透過以下方式計算緩衝區大小:
緩衝區大小 = 影像高度 * 影像寬度 * (像素寬度 / 8)。
對於 RGB 影像:緩衝區大小 = (影像高度 * 影像寬度 * (像素寬度 / 8)) * 3。
說明文件#
以下章節提供 Enhanced Applets 文件連結:
面陣取像 Applets#
| GenTL | Fglib |
|---|---|
| Enh_SingleCXP12Area | Enh_SingleCXP12Area |
| Enh_DualCXP12Area | Enh_DualCXP12Area |
| Enh_QuadCXP12Card | Enh_QuadCXP12Card |
面陣掃描取像 Applets#
目前,Enhanced Applets 適用於面陣相機。這些 applet 完美延伸了 boost v 相機的功能,可滿足您的影像預先處理需求。
提供以下面陣 Enhanced Applets:
- Enh_SingleCXP12Area
- Enh_DualCXP12Area
- Enh_QuadCXP12Card
選擇合適的面陣掃描取像 Applet#
為 Enhanced Applets 選擇合適的 applet 僅取決於連接至擷取卡的相機數量,而與連線組態無關。因此,選擇合適 applet 的矩陣如下:
| 相機數量 | Applet | 拓樸 |
|---|---|---|
| 1 | Enh_SingleCXP12Area | |
| 2 | Enh_DualCXP12Area | |
| 4 | Enh_QuadCXP12Card |
有關 applet 的特定規格,請閱讀 applet documentation 的「Features」一章。
與 Acquisition Applets 相比,所有 Enhanced Applets 均具備以下附加功能:
- 高達 4x4 的 Binning
- 適用於單色和彩色相機的 Block-based flat-field correction (FFC)
- PGI high quality Debayering 與影像品質提升
使用 Enhanced Applets#
搭配 Framegrabber SDK 使用 Enhanced Applets#
在此尋找關於透過 Framegrabber SDK 使用 applet 的一般資訊:Acquisition Applets。
安裝 Enhanced Applets#
在您能在擷取卡上使用特定的 applet 之前,您需要將其安裝到擷取卡上。有關安裝 applet 的說明,請參閱 Managing Applets (microDiagnostics)。
手動新增 Enhanced Applets#
若要將您收到的 applet 作為 DLL 檔案(而非安裝程式形式)新增至您的主機檔案系統:
- 取得您收到的 applet DLL 檔案。
- Copy this file into the following directory: <Framegrabber SDK installation directory>\Dll\<frame grabber model>
- 確保 GenTL 環境變數指向 Framegrabber SDK 安裝目錄。
現在,您可以在 microDisplay X、任何 GenTL consumer 或您自己的 SDK 程式中使用 Framegrabber SDK API 來使用新的 applet。
測試影像擷取#
在您開始在自己的軟體中使用 applet(透過 API)之前,您可能會想要測試系統設定或個別 applet(及其參數化選項)。
為此,系統提供了 microDisplay X 工具,該工具作為 Framegrabber SDK 環境的一部分已安裝在您的主機電腦上。有關如何載入和測試 applet 的說明,請參閱 Configuring the Applet (microDisplay X)。
儲存小程式組態#
在您設定好 applet(在 microDisplay X 中或透過 Framegrabber API)之後,您可以儲存設定。如需更多資訊,請參閱 Other Tasks (microDisplay X)。
搭配 pylon Viewer 使用 Enhanced Applets#
Enhanced Applets 是作為 pylon Viewer 的外掛程式提供的。請聯絡 Basler Sales representative or field application engineer 以索取此外掛程式。
安裝適用於 pylon 的 Enhanced Applets 外掛程式#
您會收到用於 pylon 的 Enhanced Applets 外掛程式(以 DLL 檔案形式)。若要安裝用於 pylon 的 Enhanced Applets 外掛程式:
- Copy the DLL files into the pylon installation directory Runtime\x64\pylonCXP\dll\<frame grabber name>.
- 確保 GenTL 環境變數指向 pylon 安裝目錄。
現在,您可以在 microDisplay X、任何 GenTL consumer 或您自己的 SDK 程式中使用 Framegrabber SDK API 來使用新的 applet。