跳至內容

透過命令列進行燒錄#

若要將 Applet 燒錄到擷取卡快閃記憶體的分割區中,通常會使用 GUI 工具 microDiagnostics。不過,您也可以改用 Grabber Firmware Flasher 直接透過命令列燒錄您的機板。

You find GrabberFirmwareFlasher.exe in the Framegrabber SDK installation directory <Framegrabber SDK installation directory>/bin.

Grabler Firmware Flasher 允許將 Applet(*.dll 或 *.hap 檔案)寫入特定機板快閃記憶體的特定分割區中。您需要指定:

  • 主機板索引(在您的系統內)
  • 快閃記憶體分割區
  • Applet 檔案的檔名(包含副檔名)
  • The Grabber Firmware Flasher looks within your Framegrabber SDK software installation for the specified applet file (in directory <Framegrabber SDK installation directory>/firmware/<frame grabber type>

若要啟動 Grabber Firmware Flasher:

  1. 前往 bin 目錄並執行 GrabberFirmwareFlasher.exe。

    將顯示說明資訊:

    Grabber Firmware Flasher 說明資訊

  2. 指定機板索引、記憶體分割區以及 Applet 檔案名稱。您可以使用下列指令:

    GrabberFirmwareFlasher.exe  --b <board_index>
                                --partition <flashing partition>
                                <name of applet file>
    

    範例:

    GrabberFirmwareFlasher.exe --board 0 --partition 4 Acq_SingleBaseGray.dll

  3. 按下 Enter。

    該工具開始將指定的 applet 刷寫至指定的磁碟分割:

    Grabber Firmware Flasher:開始燒錄

  4. 重新啟動所有正在使用該應力板的應用程式:

    • 關閉 Framegrabber SDK 的所有應用程式(microDisplay X、microDiagnostics、GenICam Explorer)。
    • 重新開啟後,這些應用程式將提供對您設為活動狀態的 applet 的存取權。

您可以繼續透過 microDisplay X(請參閱 Initial System Test (microDisplay X))或透過 Framegrabber API 來設定 Applet。