歷史記錄#
第 29 版(2026 年 8 月)#
- 已更新 Framegrabber SDK 5.11.9 版本的說明文件。如需所有變更的詳細清單,請參閱 Release Notes for Framegrabber SDK 5.11.9 主題。
第 28 版(2026 年 6 月)#
- 已更新 Framegrabber SDK 5.11.8 版本的說明文件。Framegrabber SDK 5.11.8 現已支援 imaFlex 2 Dual 100 擷取卡。如需所有變更的詳細清單,請參閱 Release Notes for Framegrabber SDK 5.11.8 主題。
第 27 版(2026 年 4 月)#
- 已更新 Framegrabber SDK 5.11.7 版本的說明文件。如需所有變更的詳細清單,請參閱 Release Notes for Framegrabber SDK 5.11.7 主題。
第 26 版(2026 年 4 月)#
- 已新增 imaFlex 2 Dual 100 documentation。
- 已從系統需求(支援的作業系統小節)中移除 Ubuntu 20.04,適用於 Framegrabber SDK 版本 5.11.5 與 5.11.6。
第 25 版(2026 年 2 月)#
- 已重新命名主題 GPIO Connectors 設為 GPIO Connectors (CXP-12 and Camera Link Frame Grabbers) 並新增了以下資訊:
- 已在 Trigger Output TTL 小節中新增前端 GPIO 連接埠輸出接腳的接腳編號。
- 已新增 Connecting Trigger Sources with and without Power Supply to Front GPIO 小節。
- 已新增關於輸出外部電源的注意事項。
第 24 版(2025 年 12 月)#
- 針對新的 FFC 外掛程式、FFC Python 指令碼以及 Enhanced Applets 的新色彩功能,已更新 Flat-Field Correction (imaWorx CXP-12 Quad)、Flat-Field Correction (imaFlex CXP-12 Quad)、Enhanced Applets (imaWorx CXP-12 Quad) 以及 Enhanced Applets (imaFlex CXP-12 Quad) 主題。
第 23 版(2025 年 12 月)#
- 已更新 Framegrabber SDK 5.11.6 版本的說明文件。如需所有變更的詳細清單,請參閱 Release Notes for Framegrabber SDK 5.11.6 主題。
第 22 版(2025 年 10 月)#
- 已新增函式
GDStartAcquisitionEx至 Function Reference of NVIDIA GPUDirect for Video. - 已在「Using the GenTL Interface」主題中新增 Discovery Modes Overview 小節。
- 已新增新主題 Installing pylon and the Framegrabber SDK in Parallel。
- 已為 Framegrabber SDK version 5.11.4 新增票券編號 334080 與 333828 的條目,已為 Framegrabber SDK version 5.11.5 新增票券編號 334080 與 333828 的已修正問題條目;修正了「已知問題 5.11.4」與「已修正問題 5.11.5」中的票券編號 335339(先前為:334080)。
- 已更新適用於 imaFlex CXP-12 Quad 與 imaWorx CXP-12 Quad 的 Enhanced Applets PDF 說明文件。
第 21 版(2025 年 5 月)#
- 已更新 Framegrabber SDK 5.11.5 版本的說明文件。如需所有變更的詳細清單,請參閱 Release Notes for Framegrabber SDK 5.11.5 主題。
- 已從說明文件中移除所有「marathon deepVCL」的提及,因為此產品已停產。
- 已將條目 #336093 與 #334080 新增至「Known Issues Framegrabber SDK 5.11.4」主題中。
- 已修正所有擷取卡硬體主題中的部分規格。
第 20 版(2025 年 3 月)#
- 已更新 Framegrabber SDK 5.11.4 版本的說明文件。如需所有變更的詳細清單,請參閱 Release Notes for Framegrabber SDK 5.11.4 主題。
- 已更新所有 Acquisition Applets 文件。imaFlex CXP-12 Penta 現在也提供雙重 applet。
- 改進了 imaWorx CXP-12 Quad、imaFlex CXP-12 Quad 與 imaFlex CXP-12 Penta 的「選擇正確的面陣/線陣相機擷取 Applet (Choosing the Right Area/line Scan Acquisition Applet)」表格。
- 新增了 透過複製部署安裝 Framegrabber SDK (Installing the Framegrabber SDK via Copy Deployment) 主題。
第 19 版(2025 年 1 月)#
- 已針對 applet 版本 1.4.3.0 更新 Enhanced Applets Documentation。
- 更新了 Enhanced Applets 的 Binning 主題中的螢幕截圖。
- 更新了 Flat-Field Correction (FFC) 主題中的數學公式。
第 18 版(2024 年 12 月)#
- 新增了 適用於 imWorx 的 Enhanced Applets 進行明確的生命週期管理即呼叫 適用於 imaFlex 的 Enhanced Applets 包含附加功能的的主題:
第 17 版(2024 年 12 月)#
- 在 imaWorx CXP-12 Quad、imaFlex CXP-12 Quad 與 imeFlex CXP-12 Penta 的規格表中,於「法規遵循 (Compliance)」內新增了「UL Recognized」與「KC」。
- 改進了 fglib5/Starting the Acquisition 的說明。
第 16 版(2024 年 9 月)#
- 新增了 imaFlex CXP-12 Penta 說明文件。
- 更新了 Framegrabber SDK 5.11.3 版本的說明文件。如需所有變更的詳細清單,請參閱 Release Notes for Framegrabber SDK 5.11.3 主題。
第 15 版(2024 年 7 月)#
- 從 安裝 (Installation) 導覽功能表新增了通往 設定 CXP 線陣相機與擷取卡 (Configuring CXP Line Scan Cameras and Frame Grabbers) 的連結。
- 在 iolibrt 主題中新增了 .raw 影像檔標頭檔的資訊。
第 14 版(2024 年 6 月)#
- 將 pylon Camera Software Suite 的名稱變更為 pylon Software Suite。
- 在 第三方授權聲明 (Framegrabber SDK) (Third-Party License Notices (Framegrabber SDK)) 中新增了 Log4cpp。
- 在主題 觸發應用程式 (Trigger Applications) 中新增了設定軸編碼器的說明
第 13 版(2024 年 4 月)#
- 從 imaWorx CXP-12 Quad 與 imaFlex CXP-12 Quad 擷取卡的 規格 (Specifications) 表中刪除了 功耗 (Power Consumption) 與 環境溫度 (Ambient Temperature)。
- 將 imaWorx CXP-12 Quad 與 imaFlex CXP-12 Quad 擷取卡的 PGEXT LED 功能設為「未定義」。
第 12 版(2024 年 1 月)#
- 新增了 imaFlex CXP-12 Quad 說明文件。
- 更新了 Framegrabber SDK 5.11.2 版本的說明文件。如需所有變更的詳細清單,請參閱 Release Notes for Framegrabber SDK 5.11.2 主題。
第 11 版(2023 年 12 月)#
- 更新了概覽主題中的產品圖片。
第 10 版(2023 年 7 月)#
- 更新了 Framegrabber SDK 5.11.0 版本的說明文件。如需所有變更的詳細清單,請參閱 Release Notes Framegrabber SDK 5.11.0 主題主題。
- 已更新 CXP-12 介面卡與 imaWorx CXP-12 Quad 取像卡之 Applet 文件。此外,現已提供下列新的 Applet 文件:
- CXP-12 介面卡的線掃描 Applet 文件
- 適用於所有 CXP-12 介面卡之 Applet 文件的 Fglib 變體
第 09 版(2023 年 5 月)#
- Framegrabber SDK:
- 已將問題 272272 新增至已知問題清單中。
- 已將問題 197430 從已知問題清單移至已修正問題清單。
- 修改了「Installing the Framegrabber SDK」主題中「Installing the Driver for Frame Grabbers」章節的說明。
- 已更新 imaWorx CXP-12 Quad Acquisition Applets 主題中的頻寬規格。
第 08 版(2023 年 2 月)#
- 已在 Framegrabber SDK 5.10.0 的「系統需求」(System Requirements) 主題中新增「處理器」(Processors) 章節。
- 已在 Framegrabber SDK 5.10.0 的「變更與修正問題」(Changes and Fixed Issues) 主題中之「已停產」(Discontinuations) 清單內新增其他已停產的取像卡。
- 針對 Windows 32 位元安裝,新增了關於 PATH 環境變數的已知問題條目。請參閱 Framegrabber SDK 5.10.0 已知問題。
- 新增了「使用 Framegrabber API 判定影格編號 (Determining the Frame Number Using the Framegrabber API)」知識文章。
第 07 版(2022 年 12 月)#
- 已修訂整份文件。設計與用詞現已符合 Basler 的文件風格。此外,大部分的取像卡內容現在皆可透過搜尋功能進行搜尋。
- 重構了擷取卡說明文件,使其符合 Basler 產品說明文件的結構。將硬體相關與軟體相關的主題分開。
- 新增了 imaWorx CXP-12 Quad 說明文件。
- 已將執行階段軟體重新命名為「Framegrabber SDK」,並更新 Framegrabber SDK 5.10.0 發行版本的文件。如需所有變更的詳細清單,請參閱版本資訊 (Release Notes)。
- 已更新 applet 文件。applet 文件現在採用 Basler 的文件樣式呈現。
第 06 版(2022 年 6 月)#
- 已將下列主題從本文件移至 Basler 產品文件的「取像卡」(Acquisition Cards) 章節:
- 設定 CXP-12 介面卡
- CXP-12 Interface Card 1C
- CXP-12 Interface Card 2C
- CXP-12 Interface Card 4C
- CXP-12 介面卡
- 更新 CXP-12 介面卡的韌體
第 05 版(2022 年 5 月)#
- 已將所有 mE5 取像卡文件連結至正確的執行階段版本資訊。
第 04 版(2022 年 3 月)#
- 已修訂「設定 CXP-12 介面卡」主題。
版本 03(2021年10月)#
- 已將下列產品從 Basler 產品文件的「PC 卡」(PC Cards) 章節移至本文件:
- CXP-12 Interface Card 1C
- CXP-12 Interface Card 2C
- CXP-12 Interface Card 4C
- 已從文件中移除下列已停產的產品:
- microEnable IV AQ4-GE
- microEnable IV AQ4-GPoE
- microEnable IV VQ4-GE
- microEnable IV VQ4-GPoE
第 02 版(2021 年 9 月)#
- 已新增指向 Basler imaWorx CXP-12 Quad 取像卡文件的連結。
版本 01(2021年2月)#
本文內容基於 Basler 產品文件(AW001406)第 45 版中的「幀擷取器」章節,並有以下變更:
- 修訂了「Frame Grabbers」主題。
- 已新增「型號」(Models) 章節與「取像卡型號」(Frame Grabber Models) 主題。
- 已根據 Basler 的文件風格更新設計與用詞。