初始系統測試 (microDisplay X)#
資訊
本節中的螢幕截圖顯示了配備其 Applet 的 CXP-12 張量擷取卡。不過,所有張量擷取卡擷取影像的基本步驟都是相同的。
執行系統測試#
若要執行系統測試:
- 在您的電腦上啟動 microDisplay X。
-
從左上角的清單中選取您要使用的張量擷取卡。
工具提示會提供有關張量擷取卡的額外資訊:
選取張量擷取卡時,下方窗格應會顯示 Applet 清單:

資訊
如果未顯示任何 Applet,請如管理 Applet (microDiagnostics)所述,在主機電腦上安裝適用於您的張量擷取卡型號的 Applet 集。安裝後,請在 microDisplay X 中選取 File -> Rescan Applets。
-
從 Applet 清單中選取一個 Applet。
工具提示會提供有關每個 Applet 的額外資訊:
您選取的 Applet 必須與所連接的相機相對應(每個張量擷取卡連接的相機數量、面陣或線陣等)。
以粗體顯示的 Applet 名稱是目前在張上擷取卡上處於活動狀態的 Applet。
以黑色顯示的 Applet 是目前可用於所選張量擷取卡的 Applet。
何時可以使用 Applet?
- 在 imaWorx 和 imaFlex 張量擷取卡,只要 Applet 存在於您電腦的檔案系統中(Framegrabber SDK 安裝目錄、DLL 或 Hardware Applets 子目錄),就可以使用該 Applet。如果 Applet 不存在,請執行包含您要使用的 Applet 的 Applet 安裝程式;或者,如果您需要使用 VisualApplets 建立的 Applet,請將 Applet 檔案 (*.hap) 複製到 Framegrabber SDK 安裝的 Hardware Applets 資料夾中(例如:
...\Basler\FramegrabberSDK5.x.x\Hardware Applets\*.hap)。 - 在 marathon 張量擷取卡上,只要將 Applet 燒錄至張量擷取卡,即可使用該 Applet。如果您要使用的 Applet 尚未燒錄至張量擷取卡,請根據管理 Applet (microDiagnostics)中的說明進行燒錄。
- 在 imaWorx 和 imaFlex 張量擷取卡,只要 Applet 存在於您電腦的檔案系統中(Framegrabber SDK 安裝目錄、DLL 或 Hardware Applets 子目錄),就可以使用該 Applet。如果 Applet 不存在,請執行包含您要使用的 Applet 的 Applet 安裝程式;或者,如果您需要使用 VisualApplets 建立的 Applet,請將 Applet 檔案 (*.hap) 複製到 Framegrabber SDK 安裝的 Hardware Applets 資料夾中(例如:
-
按兩下 Applet 名稱以載入 Applet。

Applet 已載入。Applet 的擷取程序(以及各自的相機和 DMA 連接埠)會顯示在左側窗格中,而 DMA 輸出則會顯示在檢視窗格(Acquisition Channel 標籤頁)中:

對於 applet 中定義的每個處理程序,都會顯示一個對應的擷取處理程序,其中包含 Cam IN 連接埠(Cam 0、Cam 1 等)與 DMA OUT 連接埠(DMA 0、DMA 1 等)。

DMA 線路(左側面板)的工具提示會提供有關最重要 applet 功能與設定的資訊:

若要將另一台相機連接至指定的 applet 處理程序,請按一下 Cam 線路中的 Edit 按鈕,然後選取您要連接的相機。之後,該相機將會顯示在該處理程序的 Cam 線路中,並從其先前連接的處理程序 Cam 線路中消失。
-
請確保您的相機已連接並被偵測到。已偵測到的相機(影像來源)會標示為綠色:

-
如果未偵測到任何相機,請按照 www.windowscentral.com 上的說明停用 Windows 快速啟動選項。
資訊
如果您手邊沒有相機,可以使用 Camera Simulator 作為影像來源來代替相機。若要這麼做:
- 按一下 DMA 線路以設定處理程序(擷取通道)的輸入來源。
- 在下方的 Parameter Selection 窗格中,開啟 Camera Simulator 參數的選項。前往 Image Source,並從值列表中選取 Generator。
- 此時,處理程序的 Cam 線路應該會顯示一個綠色圓點,並顯示已將影像產生器連接至擷取通道輸入端的資訊。
-
按一下您要啟動的處理程序的 DMA 線路。對應的 DMA 輸出顯示窗格(Acquisition Channel 標籤頁)將會啟用:

-
按一下 Grab 按鈕以開始擷取。
如果您的系統安裝正確,擷取的影像將會顯示在對應的 DMA 輸出顯示窗格中:
-
使用 Stop 按鈕來停止擷取。
-
如有必要,您可以為測試設定 applet 與相機。若要這麼做,請按一下 DMA 線路。在下方的窗格中設定 applet 參數:

按兩下或以滑鼠右鍵按一下參數/值,即可取得可用值的列表或輸入欄位。
-
若要為首次系統測試設定相機參數,請按一下 Cam 線路。在下方的窗格中設定相機參數:

若要查看所有可用參數,請將 Visibility 設定為 Guru。
或者,您可以按照設定相機中的說明來設定相機設定。