在 Windows 下安裝 Basler CLComDriver#
資訊
在繼續操作之前,請務必移除或關閉任何舊版本的 CLSerCOMWrapper 或 CLSerCOMWrapper2。此版本的 CLComDriver 使用了新驅動程式,與任何先前版本皆不相容。
若要執行 Basler CLComDriver,請執行位於 Framegrabber SDK 安裝目錄之 ClCom 資料夾中的應用程式 ClComConfigurator.exe。

資訊
若要執行 ClComConfigurator.exe,您需要管理者權限。
應用程式啟動後,隨即會開啟一個顯示已安裝驅動程式的視窗。首次啟動時,清單為空白。

若要新增連接埠,請從 COM 選單中選取 Install COM driver 或 Install COM driver(s) for all Ports。新增連接埠可能需要幾秒鐘的時間。

為連接埠安裝驅動程式後,您可以將該連接埠重新指派給系統中任何可用的 CLSer 連接埠。

在上方螢幕擷取畫面中,主機板 0 上的第二個連接埠無法使用,這是因為使用了單一 medium 或 full applet。兩個連接埠僅在擷取卡上使用 dual base applets 時才可使用。此為預期行為。如果您僅使用單一 medium 或 full applet,可以手動移除額外的連接埠。
隨後,驅動程式將會顯示在 Device Manager 的 Ports (COM & LPT) 區段中:

若要設定連接埠設定,請在 Device Manager 中按兩下該裝置。

您只能變更指派的 COM 連接埠。若要變更連接埠設定,請按一下 Advanced… 按鈕並在 Advanced Settings 對話方塊中進行變更。

已知問題#
CLComDriver 存在一些已知問題,請參閱 Known Issues。