跳至內容

安裝 Framegrabber SDK#

Framegrabber SDK 包含執行階段環境以及擷取卡的 applet。

如果您想在擷取卡上僅操作 Basler 相機,您也可以使用 pylon Software Suite。

在 Windows 下安裝 Framegrabber SDK#

資訊

Basler 建議在開始安裝當前版本之前,先解除安裝電腦上所有現有的 Framegrabber SDK 安裝。

先決條件

若要執行 Framegrabber SDK 安裝程式,您需要具備下列條件:

  • 網際網路連線
  • 電腦的管理員權限

若要在 Windows 下安裝 Framegrabber SDK:

  1. 從 Basler 網站的 Downloads Software 專區下載 Framegrabber SDK 安裝程式。

    1. 如果您對下載套件的大小沒有限制,請使用標準安裝程式 Complete Installation for Windows 64bit (ver 5.x.x)。此完整安裝程式包含 Framegrabber SDK 以及適用於您的擷取卡的免費 Applet 集。
    2. 如果您偏好較小的下載套件,請選擇 Setup Framegrabber SDK 5 for Windows 64bit (ver 5.x.x),其中僅包含 Framegrabber SDK。您可以在安裝過程的後續階段安裝適用於您的擷取卡的 Applet 集。
  2. 按兩下檔案名稱以啟動 Framegrabber SDK 安裝程式。

  3. 為安裝對話方塊選擇您偏好的語言。
  4. Checking Installed Versions 對話方塊隨即開啟。它會顯示您電腦上現有的所有 Framegrabber SDK 安裝,以及作用中的安裝:

    安裝程式:您電腦上的 Framegrabber SDK 安裝

    作用中的安裝是指您最後在電腦上安裝的 Framegrabber SDK 安裝。環境變數 %BASLER_FG_SDK_DIR% 會指向此安裝。這不一定是最新的軟體版本。完成安裝程序後,環境變數將指向新的安裝。

  5. License Agreement 對話方塊隨即開啟。

    安裝程式:免責聲明

    在此對話方塊中,您必須接受法律條款和條件。如果不確定,請按一下Decline。

    接受後,您便能使用 Update 功能,該功能可讓您在 microDiagnostics 中檢查新的 Framegrabber SDK 版本。

    如果您按一下 Accept 與 Next,就會開始下載兩個 OpenSSL 程式庫,這些程式庫用於開啟與 Basler 伺服器之間受 SSL/TLS 保護的連線。a

  6. Select Destination Location 對話方塊隨即開啟。

    安裝程式:選取目的資料夾

    選取安裝目錄,然後按一下 Next。

    需要存取權限

    請確保您選擇的安裝目錄即使在安裝程序完成後,您仍擁有完整的寫入存取權限。

  7. Select Components 對話方塊隨即開啟。選取您要使用的安裝模式。Full Installation 為預設模式。

    安裝程式:安裝模式

    • 在 Full Installation 模式下,預設會選取所有元件。當您清除其中一個元件時,安裝程式會切換至 Custom Installation 模式。
    • 在 Custom Installation 模式下,預設會選取所有元件。為了節省磁碟空間,您可以清除不需要的元件。
      如果您想要透過 Basler GenICam 介面設定相機,請務必選取 Platforms/GenICam support。
    • 在 Compact Installation 模式下,預設會清除所有元件。您可以自由選取要安裝的元件。根據您的選取,安裝的 Framegrabber SDK 可能無法正常運作。當您選取其中一個元件時,安裝程式會切換至 Custom Installation 模式。

    按一下 Next。

  8. Select Start Menu Folder 對話方塊隨即開啟。

    安裝程式:選取開始功能表資料夾

    為工具捷徑選取一個目錄,然後按一下 Next。

  9. Select Additional Tasks 對話方塊隨即開啟。

    選取其他工作

    選取您要在安裝期間執行的其他工作,然後按一下 Next。

  10. Ready to Install 對話方塊會顯示您的安裝設定以及您所選取要安裝的所有元件。

    安裝程式:準備安裝

    如果您準備好安裝 Framegrabber SDK,請按一下 Install。

  11. 隨即會開啟 Installing 對話方塊。Framegrabber SDK、驅動程式和所有相關軟體工具將安裝在您的系統上。

    安裝程式:正在安裝 Framegrabber SDK

    如果您被要求安裝驅動程式,Basler 建議您接受並安裝適用於您硬體的驅動程式。

  12. 隨即會開啟 Completing the Basler Framegrabber SDK Setup Wizard 對話方塊。

    安裝程式:正在完成

    您必須重新啟動電腦,然後才能使用 Framegrabber SDK。

安裝 Framegrabber SDK 後,Windows 裝置管理員中的 Multifunction adapters 下將會以完整裝置名稱識別出擷取卡。

Windows 裝置管理員

僅適用於 imaWorx CXP-Quad

如果您選擇了 Framegrabber SDK 獨立安裝程式,則應在安裝 Framegrabber SDK 之後安裝 applets。

您也可以安裝包含增強功能或新 applets 的較新 applet 集版本,並將其與現有的 Framegrabber SDK 安裝搭配使用。

從 Basler 網站上的 Downloads Software 專區下載更新的 Applet 安裝程式。

在 Windows 下進行安靜安裝#

Framegrabber SDK 安裝程式支援安靜安裝。安裝程式接受選用的命令列參數。這對於系統管理員或呼叫安裝程式的其他程式非常有用。

安裝指令列參數#

/SILENT, /VERYSILENT

指示安裝程式為安靜模式或極度安靜模式。

  • 安靜安裝:不顯示精靈和背景視窗,但安裝進度視窗會在螢幕上顯示。
  • 極安靜安裝:不顯示精靈和背景視窗。安裝進度視窗也不會顯示。

安裝的其他部分保持不變,例如會顯示安裝期間的錯誤訊息以及起始畫面。您可以使用 DisableStartupPrompt 或 /SP- 命令列選項來停用起始畫面。

如果需要重新啟動且未使用 /NORESTART 命令(請參閱下方):

  • 安靜安裝:顯示 Reboot now? 訊息方塊。
  • 極安靜安裝:系統會在不詢問的情況下重新開機。

/SUPPRESSMSGBOXES

抑制訊息方塊。此命令列參數僅在與以下項目結合使用時有效: /SILENT 或 /VERYSILENT.

使用以下預設值:

  • 「要保留較新檔案嗎?」Yes
  • 「檔案已存在,確認覆寫。」No
  • 中止/重試:Abort
  • 重試/取消:Cancel
  • DiskSpaceWarning / DirExists/ DirDoesntExist/ NoUninstallWarning / ExitSetupMessage / ConfirmUninstall:Yes(= 繼續)
  • FinishedRestartMessage / UninstalledAndNeedsRestart:Yes(= 重新啟動)

以下訊息方塊無法隱藏:

  • 「About Setup」訊息方塊
  • 「Exit Setup?」訊息方塊
  • 「FileNotInDir2」訊息方塊,當安裝程式需要插入新磁碟但找不到該磁碟時會顯示此訊息方塊。
  • 在安裝(或解除安裝)之前顯示的任何(錯誤)訊息方塊,且該訊息方塊可讀取命令列參數。
  • 由 MsgBox 支援函式顯示的任何訊息方塊。

/LOG="filename"

與 /LOG 相同,但此參數允許您指定用於記錄檔的固定路徑或檔名。如果指定名稱的檔案已經存在,將會被覆寫。如果無法建立檔案,安裝程式將會終止並顯示錯誤訊息。

/NORESTART

指示安裝程式即使在需要重新啟動的情況下也不要重新啟動。

/DIR="x:\dirname"

覆寫顯示在 Select Destination Location 精靈頁面上的預設目錄名稱。必須指定完整的路徑名稱。

/GROUP="folder name"

覆寫顯示在 Select Start Menu Folder 精靈頁面上的預設目錄名稱。如果 DisableProgramGroupPage 指令設定為 "yes",將會忽略此命令列參數。

/NOICONS

指示安裝程式初始勾選 Select Start Menu Folder 精靈頁面上的 Don't create a Start Menu Folder 核取方塊。

/COMPONENTS="comma separated list of component names"

覆寫預設的元件設定。使用此命令列參數會使安裝程式自動選取自訂類型。如果未定義自訂類型,將會忽略此參數。

只會選取指定的元件。其餘的將被清除。如果元件名稱前面加上「*」字元,除了包含以下項目的元件之外,任何子元件也會被選取: dontinheritcheck 旗標。如果元件名稱前面加上「!」字元,該元件將被清除。

此參數不會變更包含以下項目的元件狀態: fixed 旗標。

用法:

<BASLER_INSTALLER_EXE.exe>/Components = "<component1>,<component2>"

可用元件:

元件 描述
核心 安裝核心元件(必要)
tools_cli 安裝命令列工具
tools_gui 安裝 GUI 工具
doc 安裝說明文件
dev\core 安裝程式庫與標頭檔
dev\examples 安裝 SDK 範例
dev\examples_source 安裝範例原始程式碼
dev\examples_bin 安裝範例執行檔
dev\cmake 安裝 cmake 檔案
acq_applets 為 microEnable 取像卡安裝 AcquisitionApplets
acq_applets\me5maacl 為 mE5 marathon ACL 安裝特定取像卡的 AcquisitionApplets
acq_applets\me5mavcl 為 mE5 marathon VCL 安裝特定取像卡的 AcquisitionApplets
acq_applets\me5maacxqp 為 mE5 marathon ACX QP 安裝特定取像卡的 AcquisitionApplets
acq_applets\iwcxp12q 為 mE6 imaWorx CXP-Quad 安裝特定取像卡的 AcquisitionApplets
UpdateEnvironment 更新環境變數
CompCLStandardVersion_2 根據 Camera Link 2.0 的定義安裝 CLser
Com_0_Com 安裝虛擬 Null Modem
bin_libs 將函式庫安裝至系統目錄
redist_package 安裝可轉散發套件

注意事項:

  • 多個元件應以逗號分隔的清單形式套用。
  • 清單中不得包含任何空格。

/TASKS="以逗號分隔的工作名稱清單"

指定最初應選取的工作清單。

將只選取指定的工作。其餘的將被清除。如果您只想保留預設的工作集並僅選取其中部分工作,請改用 /MERGETASKS 參數。

如果工作名稱前綴為「*」字元,則也會選取任何子工作,但包含以下項目的工作除外: dontinheritcheck 旗標。如果工作名稱前綴為「!」字元,則該工作將被清除。

用法:

<BASLER_INSTALLER_EXE.exe>/Tasks = "<task1>,<task2>"

可用工作:

任務 描述
taskDesktopicon 安裝桌面圖示
taskDrvInstall64 更新裝置驅動程式

靜默安裝範例:

FramegrabberSDK_Setup_v5.x_Win64.exe

/components= core,tools_cli,acq_applets\iwcxp12q
cl /silent

在 Linux 下安裝 Framegrabber SDK#

需要在主機電腦上安裝 Framegrabber SDK 才能執行您的擷取卡。

資訊

Basler 建議在開始安裝目前版本之前,先解除安裝電腦上的所有 Framegrabber SDK 安裝。

若要安裝 Framegrabber SDK,需要進行以下步驟:

資訊

Framegrabber SDK 環境專為機器視覺應用而設計,特別著重於持久耐用的系統。

支援 LTS 的 Ubuntu 與 Red Hat Enterprise Linux 比其他 Linux 發行版本提供更長的生命週期與維護期。Framegrabber SDK 並未使用相依於發行版本的實作,因此也應能在其他發行版本上運作。請選擇最適合您應用的發行版本。

要求#

若要安裝與使用 Framegrabber SDK,您需要下列元件:

  • 核心版本:5.0 或更高版本
  • 發行版本:Ubuntu LTS 22.04(最低支援 18.04,最高支援 22.04)
  • glibc2.0
  • zlib 版本:1.2.3 或更高版本
  • libtiff 版本:4.0.9 或更高版本
  • C 編譯器:經過 gcc 8 或更高版本測試
  • dkms Linux 套件

資訊

Ubuntu LTS 22.04 是 Framegrabber SDK 5.10 或更高版本所支援的 Linux 發行版本與版本。所有其他 Linux 發行版本可能需要使用者進行額外的組態設定,且 Basler 支援僅能提供有限度的協助。

其他先決條件#

Root 使用者存取權限:若要安裝 Framegrabber SDK,您需要系統上的對應存取權限。因此,在安裝過程的某些步驟中,您必須能夠使用 sudo 或以 root 身分登入。

擷取卡硬體:若要安裝 Framegrabber SDK 元件,您不需要安裝 Basler 擷取卡或介面卡。不過,手邊若有硬體將能大幅簡化驗證安裝是否成功的工作。

已知問題#

適用於 Linux 核心 4.5 或更新版本的相容性注意事項:

4.5 及更新版本的 Linux 核心透過設定 CONFIG_IO_STRICT_DEVMEM,允許對 PCI 資源進行更嚴格的管理。啟用此設定時,目前的 Framegrabber SDK 將無法運作。這是某些 Linux 發行版本上的已知問題。若要繞過此問題,請使用 iomem=relaxed 選項開機 Linux 核心,或使用 CONFIG_IO_STRICT_DEVMEM=n.

適用於 UEFI Secure Boot 的相容性注意事項:

如果您在啟用 UEFI 設定中的 Secure Boot 選項的 UEFI 電腦上安裝 Linux,可能需要對驅動程式進行數位簽署。目前,Framegrabber SDK 的 Linux 驅動程式在建置過程中不支援簽署。簽署需要使用者建立憑證、使用該憑證對驅動程式進行簽署,並將憑證安裝到 UEFI 憑證存放區中。如果您想自行對驅動程式進行簽署,可以在網路上找到幾個操作指南。不過,最簡單的變通方法是在主機板設定中停用 UEFI Secure Boot 功能。

安裝時期錯誤訊息注意事項:

在現代 Linux 發行版本上安裝驅動程式時,您可能會遇到提及驅動程式簽署的錯誤訊息。如果在主機板設定中已停用 UEFI Secure Boot 功能,您可以安全地忽略這些錯誤訊息。

安裝元件#

Framegrabber SDK 的安裝包含三個元件:

  • 驅動程式套件
  • 軟體元件與說明文件套件
  • 安裝指令碼

驅動程式套件:此驅動程式以原始程式碼形式發布,必須在使用前進行編譯與安裝。裝置驅動程式套件的檔名為 menable_linuxdrv_src_x.x.x.tar.bz2。

此驅動程式套件是軟體元件與說明文件套件的一部分(請參見下方)。或者,您也可以從 Basler 網站下載(搜尋「Setup Drivers for Linux 64bit」)。

軟體元件與說明文件套件:此套件包含所有軟體元件與說明文件。這些元件皆為可直接使用的二進位檔案。您可以使用安裝指令碼將檔案解壓縮並複製到檔案系統中的最終目的地。

軟體與說明文件套件的檔名為:basler-fgsdk5-x.x.x-linux-amd64.tar.bz2。

其中包含下列軟體元件(但不限於):

  • 作為庫 (*.so) 的 Framegrabber API 庫
  • Applets (*.so)
  • Framegrabber API 的標頭檔與連結器函式庫(.h 與 .a)
  • 工具(用於支援、診斷和參數設定的命令列與 GUI 工具)
  • 各個擷取卡類型與型號的韌體檔案 (*.hap)
  • 文件

安裝指令碼:為了方便安裝軟體元件,隨附了一個 Shell 指令碼,可用於將軟體元件複製到安裝資料夾並在系統環境中建立項目(詳細資訊請參見下方)。此安裝指令碼的檔名為:basler-fgsdk5-5.x.x-linux-amd64-setup.sh。

為擷取卡安裝驅動程式#

在使用擷取卡之前,您需要安裝擷取卡的驅動程式。安裝驅動程式需要執行以下步驟:

  1. 解壓縮驅動程式原始程式碼檔案(驅動程式以 *.tar.bz2 壓縮檔的形式提供原始程式碼)
  2. 編譯並連結驅動程式原始碼
  3. 載入驅動程式
  4. 設定存取權限

在許多基於 Debian 的 Linux 發行版(例如 Ubuntu)上,您可以跳過這些步驟,改用 Debian 套件來安裝驅動程式:

  1. Double-click the driver, which is located at /basler-fgsdk<version_number>-linux-amd64/driver/menable-dkms_*.deb. or use the following command:

    sudo apt-get install /basler-fgsdk5-5.10.0.75002-linux-amd64/driver/menable-dkms_*.deb

  2. 重新啟動您的系統以載入驅動程式。

資訊

除了以下說明外,您也可以參考 *.tar.bz2 壓縮檔中包含的 INSTALL 檔案。其中包含驅動程式安裝程序的詳細說明以及疑難排解提示。

如果您在安裝驅動程式期間遇到問題,請閱讀 INSTALL 檔案中的疑難排解提示。

資訊

在安裝過程中,可能會出現指稱以「SSL error」或「sign-file」開頭的驅動程式簽署錯誤訊息。如果您的主機板設定中已停用 UEFI Secure Boot 功能,您可以忽略這些訊息。

解壓縮驅動程式原始碼#

若要解壓縮驅動程式原始碼檔案:

  1. 開啟命令列。
  2. 切換至您要解壓縮原始碼的目錄。

    資訊

    請確保您要用於編譯原始碼檔案的目錄路徑不包含空格。核心建置指令碼不接受路徑中有空格。

  3. 輸入 tar xjvf menable_linuxdrv_src_5.0.0.tar.bz2 指令開始解壓縮驅動程式原始程式碼。

編譯與連結驅動程式原始碼#

若要編譯並連結驅動程式:

  1. 開啟命令列。
  2. 切換至您解壓縮驅動程式原始碼的目錄。
  3. 輸入以下命令:

    cd linux

    make && sudo make install

  4. 在出現提示時輸入您的密碼。

所有必要的檔案都已建置並安裝完成。

載入驅動程式#

若要載入驅動程式,請輸入指令 sudo modprobe menable.

如果您的系統中插有擷取卡,您可以透過輸入以下內容來檢查驅動程式是否已載入且完全正常運作: dmesg | grep menable.

設定存取權限#

載入驅動程式後,只有具備管理員存取權限的使用者才能存取擷取卡。

資訊

Basler 建議將所有需要存取驅動程式的使用者加入「video」群組。

若要將使用者加入「video」群組,請輸入 sudo usermod -aG video <username> command. Replace <username> with the name of the user.

重新啟動系統後,群組成員資格的變更即會生效。使用者現在可以完整使用擷取卡。

驅動程式項目#

驅動程式的項目會寫入 /etc/udev/rules.d/10-siso.rules 檔案中。

用於設定驅動程式的其他實用指令#

指令 結果 應用領域
insmod 顯示已載入的模組和存取程式 診斷
modinfo
modinfo <modulename>
顯示關於已載入模組的資訊 診斷
modprobe
Loading:
modprobe –a <modulename>
Unloading:
modprobe –r <modulename>
載入或卸載模組(包含隱含的相依性) 手動載入與卸載
depmod Enter information on module dependencies into file /lib/module/<Kernelversion>/modules.dep so that module can be loaded automatically during system start. 安裝過程中的重要步驟
- 在系統啟動時自動載入模組:
在檔案 /etc/modules 中輸入
安裝過程中的重要步驟

使用安裝指令碼在 Linux 下安裝 Framegrabber SDK#

在此閱讀如何在 Linux 下透過 Shell 使用安裝指令碼安裝 Framegrabber SDK。

資訊

如果您使用如下所述的 Shell 指令碼,則在安裝過程中必須輸入一些與安裝相關的資料。或者,您也可以使用安裝指令碼的對應呼叫參數。

使用指令 [prompt] sudo ./[NameOfFramegrabberSDKInstallerFile]-h 來取得列出所有可用安裝參數及其預設值的總覽。您輸入參數的順序並不影響結果。

若要使用預設路徑中的 Shell 指令碼安裝 Framegrabber SDK:

  1. 啟動系統。
  2. 前往包含 Framegrabber SDK 安裝程式的目錄。您應該已取得下列安裝檔案:basler-fgsdk5-5.x.x-linux-amd64-setup.sh
  3. 輸入 [prompt] sudo ./

資訊

請確保您對要安裝 Framegrabber SDK 的資料夾擁有完整管理員存取權限(例如以 root 使用者身分)。您必須能夠在該安裝資料夾中執行檔案。

請確保該檔案可以執行。如果不行,請使用 chmod 指令。您可以使用以下指令變更存取權限以符合所需的設定: chmod 指令: sudo chmod +x [NameOfFramegrabberSDKInstallerFile]

這將會安裝至預設路徑 /opt/SiliconSoftware.

或者,如果您想要將 Framegrabber SDK 安裝在其他路徑:

  1. 請使用 -d 指令以指定您想要安裝 Framegrabber SDK 的目錄(路徑結尾處不需要斜線):

    [prompt] ./[NameOfFramegrabberSDKInstallerFile] -d [PathToTargetDirectory]

    現在,將會顯示您指定的目標目錄。

  2. 輸入 yes 確認目標目錄。

    資訊

    除了上述步驟之外,您也可以指定安裝目錄並直接確認您的選擇。

    若要這麼做,請新增一個 -y 執行安裝指令後: [prompt] ./[NameOfFramegrabberSDKInstallerFile] -d [PathToTargetDirectory] –y

  3. 根據您安裝 Framegrabber SDK 的位置,您可能需要透過以下方式執行安裝程式來提高存取權限: sudo.

現在,將開始安裝程序:

安裝檔案將解壓縮至您指定的目錄中。

  • 解壓縮後的檔案將會被修改,以設定絕對路徑。
  • 安裝成功後,絕對路徑將顯示在命令列中。

如果您想閱讀完整的安裝記錄檔,請前往安裝目錄(使用 cd 指令)並輸入 [prompt] cat install.log.txt

現在,安裝日誌檔案 install.log.txt 的內容將會顯示在命令列中。

調整環境#

安裝 Framegrabber SDK 後,必須設定環境變數。您可以自動或手動執行此操作。

手動設定重要的環境變數#

(重新)安裝 Framegrabber SDK 後,至少需要更新一個環境變數: BASLER_FG_SDK_DIR.

變數 BASLER_FG_SDK_DIR 必須指向安裝 Framegrabber SDK 的安裝目錄。

  1. 設定 BASLER_FG_SDK_DIR 透過使用以下指令:

    export BASLER_FG_SDK_DIR=/opt/Basler/FramegrabberSDK5.x.x

    在此範例中, /opt/Basler/FramegrabberSDK5.x.x 是安裝 Framegrabber SDK 的目錄。請根據您的檔案系統指定安裝目錄的路徑。

  2. 為 Framegrabber SDK 設定 GenICam 環境:

    export GENICAM_ROOT=$BASLER_FG_SDK_DIR
    
    export GENICAM_CACHE_V3_1=$BASLER_FG_SDK_DIR/genicam/cache
    
    export GENICAM_LOG_CONFIG_V3_1=$BASLER_FG_SDK_DIR/genicam/log/config/SisoLogging.properties
    
  3. 若要尋找對應的模組 PATH 和 LD_LIBRARY_PATH,請使用以下指令:

    export GENICAM_ROOT=$BASLER_FG_SDK_DIR
    
    export LD_LIBRARY_PATH=$BASLER_FG_SDK_DIR/lib:$BASLER_FG_SDK_DIR/bin/impl:$LD_LIBRARY_PATH
    

資訊

當使用 Ubuntu 18.04 LTS 或更新版本,或是 Red Hat Enterprise Linux 7.1 或更新版本時,您可以在以下檔案中為目前終端機進行這些設定

/etc/profile

或

~/.profile

自動調整環境變數#

安裝 Framegrabber SDK 後,必須設定環境變數。這可以自動完成。在這種情況下,您必須啟動此程序。

資訊

環境變數只有在尚不存在時才會被設定。如果相同的環境變數已經存在,則會進行擴充。

  1. . 按下 ENTER 鍵後,使用 Framegrabber SDK 所需的所有環境變數將自動設定為適當的值。 [prompt] source <INSTALLDIR>setup-fgsdk-env.sh.
    按下 ENTER 鍵後,使用 Framegrabber SDK 所需的所有環境變數將自動設定為適當的值。
  2. 您可以讀取已設定的環境變數以及正在使用的數值。若要讀取對應的檔案,請輸入 [prompt] cat <INSTALLDIR>setup-fgsdk-env.sh.
    現在,該檔案的內容將會顯示在命令列中。

設定使用者存取權限#

Basler 建議授予所有使用者對下列目錄的完全存取權限:

<INSTALLDIR>/bin/log <INSTALLDIR>/genicam/cache

若要授予 video 群組中的任何人寫入權限,請執行

sudo chown -R root:video <INSTALLDIR>/bin/log

sudo chmod -R g+w <INSTALLDIR>/bin/log

sudo chown -R root:video <INSTALLDIR>/genicam/cache

sudo chmod -R g+w <INSTALLDIR>/genicam/cache

唯有在啟用寫入權限的情況下,Framegrabber SDK 才能將記錄檔(log files)放置於這些目錄中。若沒有足夠的存取權限,某些工具與功能可能無法正常運作(例如 microDiagnostics)。

放置 Applet 檔案#

若要使用由 VisualApplets 建立的 VisualApplets (*.hap) 檔案,請將 (*.hap) 檔案複製到此資料夾中:

<INSTALLDIR>/Hardware Applets/<Platform>

<PLATFORM> 在此指的是硬體平台,例如 imaWorx CXP-12 Quad 或 Interface Card IC-2C。

VisualApplets (*.hap) 檔案可增強擷取卡的影像處理功能。

在 Linux 下解除安裝 Framegrabber SDK#

若要在 Linux 下解除安裝 Framegrabber SDK,您必須解除安裝驅動程式與軟體元件。

解除安裝驅動程式#

若要手動解除安裝驅動程式,請在終端機中輸入下列指令:

sudo rmmod menable.ko

sudo rm /etc/udev/rules.d/10-siso.rules

sudo rm /sbin/men_path_id /sbin/men_uiq

sudo rm `find /etc/modules -name menable.ko`

資訊

請注意,上方的 ` 必須是反引號(backtick),通常輸入為重音符號。或者,您可以:

  • 輸入 find 指令分開執行,
  • 指定路徑 menable.ko,然後
  • 呼叫 sudo rm 使用指定的路徑。

解除安裝軟體元件#

若要解除安裝 Framegrabber SDK 的軟體元件:

  1. 刪除對應安裝目錄中的所有檔案。
  2. 復原您對系統所做的所有手動變更。

  1. OpenSSL 程式庫的下載將透過安全連線執行,該連線使用標準 Windows 程式庫進行網路流量加密。 ↩