跳至內容

已知問題 (Frame Grabbers)#

本節提供有關 Basler frame grabbers 已知問題的資訊。

所有元件#

摘要 在低於 PCIe Gen 3x8 的 PCIe 上使用 Basler CXP-12 Interface Card 1C/2C/4C 與 imaWorx CXP-12 Quad Frame Grabbers 可能會降低相機的 Acquisition Frame Rate 並導致影像遺失
描述 Basler CXP-12 Interface Card 1C/2C/4C 與 imaWorx CXP-12 Quad frame grabbers 需要具備 PCIe Gen 3x8(Direct Memory Access)或更高規格的主機介面。使用較慢的主機介面可能會降低相機的 Acquisition Frame Rate 並導致影像遺失。
因應措施 沒有可用的因應措施。
問題單 ID –
摘要 相機未輸出正確的影像
描述 若多鏈結相機不符合 CXP 標準關於影像資料在鏈結間分佈的規範,將無法向電腦傳送正確的影像。此問題見於 JAI SP-12000C-CXP4 相機。
因應措施 沒有可用的因應措施。
問題單 ID TFS 211645
摘要 相機模擬器的未預期行為
描述 使用 applet 的內部相機模擬器時,頻寬可能會低於預期。這表示當使用目前的模擬器時,可能會發生某些溢位狀況。當使用實體相機時,不會出現此行為。此問題僅與內部相機模擬器有關。
因應措施 沒有可用的因應措施。
問題單 ID –
摘要 Frame Grabber 無法與 Windows Fast Startup 一起運作
描述 在啟用了 Fast Startup(也稱為 Hybrid Boot 或 Hybrid Shutdown)的 Windows 8 或更新版本下,變更硬體設定並重新啟動系統後,frame grabber 可能無法再正常運作。
因應措施 重新啟動(明確的重新啟動,而非關機)可解決這些問題。若要完全避免這些問題,請按照 www.windowscentral.com 的說明停用 Fast Startup。
問題單 ID –
摘要 Linux 驅動程式無法使用受信任的 Basler 憑證進行簽署
描述 在 Linux 中使用安全開機 (UEFI 模式) 需要使用以受信任憑證簽署的驅動程式。由於驅動程式是以原始碼形式提供,因此無法使用受信任的 Basler 憑證進行簽署。
因應措施 若要使用該驅動程式,可以停用安全開機。或者,您可以按照此 Ubuntu 部落格文章中的說明來簽署驅動程式。
問題單 ID –

imaWorx#

摘要 LED 12EXT 在發生錯誤事件時亮起紅燈
描述 當 imaWorx 未連接至外部電源供應器時,LED 12EXT 應亮起紅燈。然而,只有在連接外部電源連接器時,LED 才會亮起紅燈,並且錯誤地反映 12V_DC_UP 而非 12V_EXT 的狀態。
因應措施 沒有可用的因應措施。
問題單 ID TFS 206709

介面卡#

摘要 不支援使用 Basler CXP-12 Interface Card 1C 擷取高幀率
描述 不支援使用 Basler CXP-12 Interface Card 1C 以超過 50000 fps 的極高幀率進行擷取。
因應措施 沒有可用的因應措施。
問題單 ID –
摘要 使用介面卡變更 Applet 會導致裝置清單不正確
描述 在變更 Applet 期間,連接至介面卡的相機仍會顯示在裝置清單中,即使它們已無法存取。在此狀態下嘗試開啟相機會導致錯誤訊息。
因應措施 沒有可用的因應措施。
問題單 ID –