marathon VCX-QP#

若要在電腦中安裝 marathon VCX-QP,請將其插入 PCIe Gen. 2 x4 或更高規格的插槽中。下圖顯示已連接兩台相機的 marathon VCX-QP:

圖像處理#
此擷取卡可透過 VisualApplets 進行完全程式化。您可以設計符合自身特定需求的專屬影像處理應用程式。Basler 提供諮詢支援、VisualApplets 訓練,當然,Basler 也能為您實作特定的應用程式。
有關如何編寫您自己的 Applet 的資訊,請參閱 VisualApplets 說明文件。
生產線整合#
為了整合至生產線中,marathon VCX-QP 提供了多個通用輸入與輸出。其中 4 到 20 個 GPIO(取決於所使用的硬體附加模組)具備電氣隔離功能。
這些 GPIO 可讓您執行以下操作:
- 透過發送觸發訊號(例如燈光訊號和相機訊號)來控制周邊裝置。
- 接收來自周邊裝置(例如軸編碼器和光柵)的各種觸發訊號。
- 同步多張 marathon VCX-QP 張擷取卡。
- 同步連接的裝置。

軟體程式設計與組態介面#
marathon VCX-QP 提供易於使用的 API。Framegrabber API 允許將張擷取卡整合至任何影像處理應用程式中。您可以使用 Framegrabber API 以以下程式語言編寫程式碼:
- C/C++
- C#(提供 wrapper)
- Python(提供 wrapper)
有關 Framegrabber API 的詳細資訊,請參閱 Framegrabber API 說明文件。
或者,您可以使用 Basler GenTL Interface 以 GenTL 消費端的形式開發應用程式。有關 Basler GenTL Interface 的詳細資訊,請參閱 GenTL Interface 說明文件。
連接器與 LED#
連接器#
marathon VCX-QP 具有以下連接器:

組態切換開關#
除了連接埠之外,marathon VCX-QP 還提供一個板載配置開關,用於啟用稱為 SAVE configuration 的備用 FPGA 配置。關於 SAVE configuration 的詳細資訊,請參閱 FPGA Fall-Back Configuration。

插槽擋板上的 LED#
marathon VCX-QP 的插槽托架上有一顆 LED,用於指示 CXP 鏈結的狀態:

CXP 鏈結連接已準備就緒
CXP 鏈結無連線
機板上的 LED#

| LED 名稱 | LED 顏色 | 含義 |
|---|---|---|
| TRG_PWR | 綠色 | 前端 GPIO 已連接至外部電源(電源輸入)。 |
| SAVE | RED | SAVE configuration 用於 FPGA 組態 |
| READY | 橘色 | FPGA 已成功組態並準備就緒可供操作。當 FPGA 使用 SAVE configuration 時,READY LED 也會亮起。 |
| PGOOD | 橘色 | PGOOD=Power Good 所有電壓均已正確施加。 |
| 1 | 橘色 | 使用者定義。這些 LED 可透過軟體進行控制。它們與相機連接器無關,可用於任何用途。 |
| 2 | 橘色 | 使用者定義。這些 LED 可透過軟體進行控制。它們與相機連接器無關,可用於任何用途。 |
| 3 | 橘色 | 使用者定義。這些 LED 可透過軟體進行控制。它們與相機連接器無關,可用於任何用途。 |
| 4 | 橘色 | 使用者定義。這些 LED 可透過軟體進行控制。它們與相機連接器無關,可用於任何用途。 |
| PWR(上方 LED) | 綠色 | 擷取卡透過 PCIe 介面獲得 12 VDC IN。 |
| PWR(下方 LED) | 綠色 | 擷取卡透過電腦電源供應器連接器接收電壓輸入 (IN),以便透過 CXP 連接線為相機供電。 |
規格#
| marathon VCX-QP | |
|---|---|
| 訂購編號 | 2200000357 |
| 主機介面 | PCIe Gen 2 x4 (Direct Memory Access) |
| 頻寬 (典型值/最大值) | 高達 1.8 GB/s 的持續資料頻寬 |
| 機載 Memory | 2 GByte DDR3-RAM |
| 電源供應 (輸入) / 現有 PCIe 插槽 | 12 VDC (±5 %) / <1.5 A (actual values depend on processing) |
| 電源供應 (輸入) / 現有 PCIe 6 引腳連接器 | 12 VDC (±5 %) / <6.5 A (actual values depend on connected PoCXP cameras) |
| PoCXP 供應 (輸出) | 每個 CoaXPress 連接器提供 17 W 的 24 VDC 穩壓電源 |
| 功耗 | 典型值 1.175 A @ 12 VDC(實際值取決於影像預處理),最大負載:3.35 A(透過 4 引腳電源連接器單一供電) |
| 尺寸 (長 x 高) | PCIe 標準高度 半長卡: 167.64 mm x 111.15 mm |
| 重量 | 200 g |
| Camera Interface | 4 x CXP-6(CXP-1 至 CXP-6,DIN 連接器) |
| 環境溫度 | 50 °C (0 LFMa) 60 °C (100 LFMa) 建議電腦內應有足夠的氣流。 |
| FPGA 運作溫度b | 在 100 LFM 下為 0–85 °Ca |
| 儲存溫度 | -50–80 °C |
| 作業濕度 | 5–90 % 無凝結 |
| 儲存濕度 | 5–95 % |
| 合規性 | CE、RoHS、UKCA |
資訊
PCIe 匯流排資料傳輸量取決於主機電腦的主機板、晶片組以及 BIOS 設定。已安裝的 PCIe 板卡數量也會影響傳輸量,例如 PCIe x8 連接器可能僅支援 x4 效能。請務必詳細檢查主機板手冊以確認。
前面板 GPIO 連接器#
前置 GPIO 連接器涵蓋了張擷取卡的基本觸發設定。其觸發連接器允許您控制周邊設備 (PLC) 並同步多張 marathon VCX-QP 主機板。

插座位於插槽擋板上:

在預設組態下,前置 GPIO 連接器的觸發連接器提供:
- 上拉模式下的 3 個差動輸入訊號,或 2 個差動與 1 個單端輸入訊號
- 2 個 TTL 輸出訊號
資訊
您可以設定前置 GPIO 連接器的接腳分配以提供不同的輸入訊號,例如:
- 下拉 (Pull-down)
- 4 個單端訊號(無差動訊號)。
若要變更 GPIO 設定,請使用隨 Framegrabber SDK 一起安裝的命令列工具。
前面板 GPIO 連接器的接腳配置#

| PIN Number | 電氣隔離 | 訊號 | 參考訊號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 否 | GPO 0 (TTL) | 5 VDC / 全域 GND (接腳 6) |
| 2 | 否 | GPO 1 (TTL) | 5 VDC / 全域 GND (接腳 6) |
| 3 | 否 | 保留給 RS 485 (GND) | |
| 4 | 否 | 保留給 RS 485 | |
| 5 | 否 | — | |
| 6 | 否 | GND(全域 GND) | |
| 7 | 否 | 5 V_OUT (最大 0.5 A) | |
| 8 | 是 | Single-ended signal: GPI 2 Differential signal: GPI2+ | GPI 電壓 IN (接腳 10) / GPI GND (接腳 15) |
| 9 | 是 | Single-ended signal: GPI 3 Differential signal: GPI2- (i.e., the inverted signal of GPI 2) | GPI 電壓 IN (接腳 10) / GPI GND (接腳 15) |
| 10 | 是 | GPI 電壓 IN (4.5–28 VDC) | |
| 11 | 是 | Single-ended signal: GPI 0 Differential signal: GPI0+ See also the info box below. | GPI 電壓 IN (接腳 10) / GPI GND (接腳 15) |
| 12 | 是 | Differential signal: GPI0- (i.e., the inverted signal of GPI 0) See also the info box below. | GPI 電壓 IN (接腳 10) / GPI GND (接腳 15) |
| 13 | 是 | Single-ended signal: GPI 1 Differential signal: GPI1+ See also the info box below. | GPI 電壓 IN (接腳 10) / GPI GND (接腳 15) |
| 14 | 是 | Differential signal: GPI1- (i.e., the inverted signal of GPI 1) See also the info box below. | GPI 電壓 IN (接腳 10) / GPI GND (接腳 15) |
| 15 | 是 | GPI GND |
資訊
您也可以將單端訊號連接至接腳 11 (GPI 0) 與接腳 13 (GPI 1)。切勿將接腳 12 與接腳 14 用於這些單端訊號。
在 GPI0-、GPI1- 與 GPI2- 中,負號標示 GPI 0、GPI 1 與 GPI 2 的反相訊號。它並不表示負電壓。
用於光耦合隔離電路的額外電壓 IN/GND#
前端 GPIO 連接器的所有通用輸入 (GPI) 均經過電氣隔離。輸入訊號透過數位隔離器傳輸至擷取卡。透過這種方式,擷取卡能獲得妥善保護,免受高輸入電壓損害。
然而,若要操作內部 GPI 電路,您必須連接電壓源與接地:在接腳 10 上,施加作為內部運算放大器工作電壓的電壓(GPI 電壓輸入)。在接腳 15 上,連接對應的接地 (GPI GND)。
需要的供應電壓
marathon VCX-QP 觸發系統需要從 GPI Voltage IN 引腳(引腳 10)獲得供應電壓。如果要連接沒有 PWR 引腳的設備,則必須從外部來源為 GPI Voltage IN 引腳(引腳 10)提供電源。
可能的拓樸結構#
您可以透過以下方式操作 marathon VCX-QP:
| 相機數量 | 相機連接埠數量 | 擷取卡連接埠數量 | 模式 | 拓樸 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 拜耳圖案 (Bayer Pattern) | |
| 1 | 4 | 4 | 灰階 | |
| 1 | 4 | 4 | RGB | |
| 2 | 2 | 4 | 拜耳圖案 (Bayer Pattern) | |
| 2 | 2 | 4 | 灰階 | |
| 2 | 2 | 4 | RGB | |
| 4 | 1 | 4 | 拜耳圖案 (Bayer Pattern) | |
| 4 | 1 | 4 | 灰階 | |
| 4 | 1 | 4 | RGB |
透過始終提供 12 V 電壓的 PCIe 6 引腳連接器連接至電腦電源供應器時,marathon VCX-QP 支援 Power over CXP (PoCXP)。
資訊
如果您打算在一部主機電腦中使用多張 imaFlex CXP-12 Quad 主機板,請確保主機電腦中每張主機板都有一個 PCIe Gen. 3.0 x8 或更高規格的插槽可用。如需詳細資訊,請參閱 Using Multiple Boards in one Host。
若要查詢哪種拓樸可用於哪種 applet,請參閱選擇正確的面陣相機 Applet或選擇正確的線陣相機 Applet。
Acquisition Applets#
為了確保最佳利用系統資源,並非為 marathon VCX-QP 設計的所有影像擷取與處理功能都會同時載入至 marathon VCX-QP。取而代之的是,Basler 提供各種特定影像擷取與處理功能的組合,這些功能經過結合以符合特定應用領域的需求。
通常,applet 支援特定的相機介面標準與拓樸、特定的影像擷取功能,以及可能特定的影像(預先)處理功能。
Applet 分為兩種:由 Basler 隨附提供的採集 Applet(*.dll),以及由您或 Basler 使用 VisualApplets 開發的自訂 Applet(*.hap):
- 有關隨圖形擷取卡附帶的標準 applets 及其對所用拓撲之依賴性的更詳細資訊,請參閱 Acquisition Applets for marathon VCX-QP。
- 有關隨附 acquisition applets (GenTL 和 Fglib) 的 PDF 文件,請參閱 Acquisition Applets for marathon VCX-QP Documentation。
- 除了隨附的 acquisition applets 之外,marathon VCX-QP 還可進行程式設計,以執行特定應用所需的極度特定影像處理任務。此程式設計可由 Basler、認證合作夥伴或您自己使用簡單易用的圖形化 FPGA 程式設計環境 VisualApplets 來完成。
注意事項#
→ 請參閱 Safety Instructions (Frame Grabbers)。
安裝#
→ 請參閱 Connecting Frame Grabbers。
→ 請參閱 Connecting Cameras。