跳至內容

PoCL 支援 (microDiagnostics)#

啟用 PoCL 支援#

若要同時使用下列組件,您必須在擷取卡上啟用 PoCL 支援:

  • Power over Camera Link (PoCL) 相機
  • marathon Camera Link 擷取卡
  • 使用 VisualApplets 3.0.6(或更高版本)建立的 Applet set 2.0(或更高版本)或個別 Applet(*.hap 檔案)

如果您執行的 Applet 來自 Applet set 版本 2.0(或更高版本),或是使用 VisualApplets 3.0.6(或更高版本)建立的個別 Applet,則 marathon 擷取卡的 PoCL 支援預設為停用。

您可以在 microDiagnostics 中啟用 PoCL 支援。此工具隨附於 Framegrabber SDK 安裝中。若要啟用 PoCL 支援,您必須安裝 Framegrabber SDK 5.5.1 或更高版本。

若要啟用 PoCL 支援以搭配 marathon 擷取卡使用 PoCL 相機:

  1. 開啟 microDiagnostics 工具,該工具隨附於 Framegrabber SDK 安裝中(安裝目錄下的 bin 子目錄)。若要啟用 PoCL 支援,您必須使用 Framegrabber SDK 5.5.1 或更高版本。
  2. 在 microDiagnostics 的 Frame Grabber 窗格中,選取您要啟用 PoCL 支援的機板。
  3. 從 Tools 選單中,選取 Board Settings。
  4. 在對話方塊中,選取 Enable PoCL Detection。

    啟用 PoCL 偵測

  5. 重新設定擷取卡上的 FPGA。為此,您可以啟用/載入其他 Applet,或是冷開機您的電腦。
    現在,擷取卡上的 PoCL 支援已啟用。

停用 PoCL 支援#

若要停用 PoCL 支援,請清除上方顯示的 Enable PoCL Detection 核取方塊。