跳至內容

程式視窗 (microDisplay X)#

若要啟動 microDisplay X,請按一下開始功能表中的 microDisplay X 項目。

隨即會開啟以下程式視窗:

程式視窗

檢視窗格#

在檢視窗格中,您可以透過選取對應的頁籤來檢視各種資訊:

  • 入門指南:這裡列出了使用 microDisplay X 的第一步。
  • 擷取通道 (Acquisition Channel):您可以在這裡檢視正在擷取(在影像擷取期間)或已經擷取(在停止擷取之後)的影像。
  • 硬體:您可以在這裡取得有關所連接擷取卡以及所安裝驅動程式和韌體版本的資訊。如果您使用 CoaXPress 相機,也可以找到有關偵測到的連結組態的資訊(「連結組態」[Link Configuration] 子頁籤)。
  • 相機:如果您使用 CoaXPress 相機,可以使用擷取卡執行階段環境的 GenICam 介面在此設定相機。

記錄窗格#

Log 窗格會顯示各種資訊:

  • 記錄: 如果發生錯誤,相關的錯誤訊息將顯示在此處。
    • 如果在擷取正在執行時切換至記錄框架中的其他頁籤,您在離開 Log 頁籤後錯過的訊息數量將直接顯示在該頁籤上。
  • 擷取卡事件: 列出已發生的擷取卡事件。(請參閱 這裡 以取得詳細資訊。)
    • 若要在記錄進行時讀取記錄的個別行,您可以停止行的捲動。直接在捲動的行上按一下滑鼠右鍵,然後在捷徑功能表中按一下 Auto Scrolling Enabled 以停止自動捲動。
    • 如果在記錄框架中切換至其他頁籤,您在離開 Grabber Events 頁籤後錯過的抓圖卡事件數量將直接顯示在該頁籤上。
  • 相機偵測記錄 (Camera Discovery Log):列出在連結組態和相機偵測期間發生所有事件。
  • 相機連線記錄 (Camera Connection Log):列出在 GenICam 通訊期間發生的所有事件。
  • 系統狀態:顯示目前的系統狀態:

系統狀態

設定 GUI 設定#

您有各種選項可變更 microDisplay X 圖形使用者介面中的資訊顯示方式。請參閱設定使用者偏好設定以取得詳細資訊。

Applet 窗格#

載入 applet 後,Applet Layout 窗格會指明:

  • 擷取卡主機板的面板索引以及載入至主機板的 Applet
  • 已載入 applet 的所有程序
  • 對於每個 applet 程序:
    • 程序的所有相機輸入連接埠
    • 程序的所有 DMA 輸出連接埠
    • 在相機行上,工具提示會提供有關已連線相機的資訊。您可以透過按一下相機行中的 Edit 按鈕來變更已連線的相機。

Example 1: 具有 4 個處理程序的小程式。每個處理程序具備 1 個相機輸入連接埠與 1 個 DMA 輸出連接埠:

Example 1 小程式佈局

Example 2: 具有 1 個處理程序的小程式。該處理程序具備 2 個相機輸入連接埠與 2 個 DMA 輸出連接埠:

Example 2 小程式佈局

載入多個 Applet#

在 microDisplay X 中,可以載入多個 Applet(每個插入的擷取卡主機板一個 Applet)。「Applet 版面配置」窗格會列出您已載入的所有 Applet(上下排列):

多個小程式

依來源類型顯示#

您可以切換顯示方式,以便按來源類型顯示相機輸入和 DMA 輸出連接埠:

依來源類型排序

您可以從狀態顯示後方直接顯示的主機板索引看出哪一個 DMA / 相機屬於哪一個擷取卡主機板。

若要取得按來源類型排序的顯示方式:

  1. 從 Tools 選單中,選取 Settings。
  2. 在開啟的對話方塊中,於 GUI、Applet Layout 底下,將 View Mode 設定為 Resource Mode。

    View Mode