跳至內容

系統需求 (採集卡)#

本主題向您介紹 Basler 擷取卡的硬體和軟體要求。

Hardware Requirements#

採集卡 主機電腦上的 PCIe 介面 電腦電源供應器 Camera 相機與採集卡之間的連接纜線
imaFlex 2 Dual 100 1 個 PCIe (Gen. 3.0) x16 插槽 1 個 8 針雙排 Molex 雌性連接器 相容於 CoF CXP3.0 規格 每個 QSFP28 連接埠 1 個 QSFP28 模組加 MPO 光纖纜線
imaWorX CXP-12 Quad,
imaFlex CXP-12 Penta,
imaFlex CXP-12 Quad
1 個配備至少 8 個有線 PCIe 通道的 PCIe (Gen. 3.0) x8 插槽 1 個 6 針雙排 Molex 雌性連接器 相容於 CXP-12 規格 每連接一個相機連接埠需要 1 條 CoaXPress 連接線
marathon ACX-SP 1 個 PCIe (Gen. 2) x4 插槽,至少具備 4 條有線 PCIe 通道 1 個 6 針雙排 Molex 雌性連接器 相容於 CoaXPress 1.1 規格 1 條 CoaXPress 連接線
marathon ACX-DP,
marathon ACX-QP,
marathon VCX-QP
1 個 PCIe (Gen. 2) x4 插槽,至少具備 4 條有線 PCIe 通道 1 個 6 針雙排 Molex 雌性連接器 相容於 CoaXPress 1.1 規格 每連接一個相機連接埠需要 1 條 CoaXPress 連接線
marathon ACL,
marathon VCL
1 個 PCIe (Gen. 2) x4 插槽,至少具備 4 條有線 PCIe 通道 無需額外電源供應。PoCL 相機透過 PCIe 電源供電。 相容於 Camera Link 規格。marathon ACL 與 marathon VCL 支援 Camera Link (CL) 和 Power over Camera Link (PoCL)。 每連接一個相機連接埠需要 1 條 Camera Link 連接線 (PoCL) 或每台相機 1 條連接線 (CL)。
marathon VCLx 1 個 PCIe (Gen. 2) x4 插槽,至少具備 4 條有線 PCIe 通道 相容於 Camera Link 規格。 每連接一個相機連接埠需要 1 條 Camera Link 連接線。

資訊

如需多張主機板的使用方式,請參閱:

Software Requirements#

若要操作擷取卡,必須安裝下列元件:

  • Framegrabber SDK:您必須在主機電腦上安裝 Framegrabber SDK。Framegrabber SDK 安裝包含必要的驅動程式、其他工具、說明文件、Framegrabber API 以及 Framegrabber API 範例等。如果您使用 Complete Installation 安裝程式來安裝 Framegrabber SDK,applet 也會一併安裝在主機電腦上。
  • Applet:您想在擷取卡上使用的 applet 必須安裝在您的電腦上。

Basler marathon 擷取卡出貨時皆預先安裝了至少一個 applet,適用於首次檢查整體系統功能。隨後,當您開始根據特定的影像擷取需求調整系統時,您可以將其他 applet 燒錄到您的擷取卡上。

Framegrabber SDK 版本#

下表顯示每個擷取卡所需的 Framegrabber SDK 版本:

採集卡 所需的 Framegrabber SDK 版本
imaFlex 2 Dual 100 5.11.8 或更高版本
imaFlex CXP-12 Penta 5.11.3 或更高版本
imaFlex CXP-12 Quad 5.11.2 或更高版本
imaWorX CXP-12 四聲道 5.9 或更高版本
marathon ACX-SP 5.7、5.10a 或更高版本
marathon ACX-DP 5.7、5.10a 或更高版本
marathon ACX-QP 5.7、5.10a 或更高版本
marathon VCX-QP 5.7、5.10a 或更高版本
marathon ACL 5.7、5.10a 或更高版本
marathon VCL 5.7、5.10a 或更高版本
marathon VCLx 5.7、5.10a 或更高版本

  1. Framegrabber SDK 5.9 版本不支援 mE5 擷取卡。 ↩↩↩↩↩↩↩

有關安裝 Framegrabber SDK 的資訊,請參閱安裝 Framegrabber SDK。

適用於所有 marathon 擷取卡:將 Applet 燒錄至擷取卡的說明。這不適用於 imaFlex 2 Dual 100、imaWorx CXP-12 Quad 或 imaFlex CXP-12 Quad 擷取卡。

系統需求#

單一主機電腦中的最大採集卡數量#

您可以在一部主機電腦中使用多個擷取卡,或在一部主機電腦中使用不同的擷取卡型號,甚至是支援不同相機介面標準的擷取卡。

例如,您可以使用 Camera Link 擷取卡與 CXP 擷取卡。

您可以在一部主機電腦中使用的擷取卡最大數量由電腦主機板上可用的 PCIe 插槽數量(最多 32 個)決定。

如果您想要變更擷取卡的順序,請參閱重新排序面板。

最大已連接相機數量#

連接至主機電腦的相機最大數量取決於兩個因素:

  • 電腦主機板上可用的 PCIe 插槽數量。
  • 擷取卡上可用的相機連接埠數量。

範例:

主機電腦提供四個 PCIe 插槽。四張具有兩個相機連接埠的 Camera Link 擷取卡插入四個 PCIe 插槽中。相機的最大數量為 8。主機電腦提供三個 PCIe 插槽。三張具有四個相機連接埠的 CXP 擷取卡插入三個 PCIe 插槽中。相機的最大數量為 12。

可用頻寬#

單一擷取卡可用的頻寬取決於各種因素:

  • 所使用 PCIe 插槽的實體尺寸
  • 所使用 PCIe 插槽支援的最大有效 PCIe 通道(PCIe 連線)數量
  • 所用 PCIe 插槽支援的 PCIe 代數
  • 主機電腦的 CPU 與晶片組所支援的最大有效 PCIe 通道數量
  • 酬載大小

PCIe 插槽尺寸#

在主機板上,您可能會找到各種 PCIe 插槽大小。下圖顯示個別的插槽大小以及擴充板上相符的 PCIe 插頭。

這些插槽具有向下相容性,亦即您可以將 PCIe x1 插頭插入 PCIe x1、x4、x8 或 x16 插槽中。您也可以將 PCIe x4 插頭插入 PCIe x4、x8 或 x16 插槽中,以此類推。不過,您無法將較大的 PCIe 插頭插入較小的 PCIe 插槽中。

主機板上可用的插槽尺寸:

插槽大小

擴充卡(如擷取卡)上可用的插頭尺寸:

插槽尺寸

請記住,實體尺寸較小的插槽可能提供與實體尺寸較大插槽相同的效能。如需詳細資訊,請參閱下方的其他頻寬因素。

PCIe 插槽支援的最大有效 PCIe 通道數#

PCIe x16 插槽最高可提供 16 個佈線 PCIe 通道。PCIe x8 插槽最高可提供 8 個佈線 PCIe 通道,PCIe x4 插槽最高可提供 4 個佈線 PCIe 通道,而 PCIe x1 插槽僅提供 1 個佈線 PCIe 通道。

請注意,PCIe 插槽提供的實體通道數可能少於其尺寸所允許的數量。例如,尺寸為 x16 的 PCIe 插槽(見上方圖示)可能僅提供 8 個實體通道。關於特定 PCIe 插槽所提供的通道數,請參閱您的主機板手冊。

可能支援的有線 PCIe 通道數 PCIe x1 PCIe x4 PCIe x8 PCIe x16
1 是 是 是 是
4 否 是 是 是
8 否 否 是 是
16 否 否 是 是

支援的 PCIe 世代#

主機板上的每個 PCIe 插槽都支援特定的最高 PCIe 世代。請參閱您的主機板手冊,以了解主機板上各個 PCIe 插槽所支援的 PCIe 世代。

每個 PCIe 世代為每個 PCIe 通道提供特定的理論頻寬:

  • PCIe 1.x:0.25 GB/s (2 Gbps)
  • PCIe 2.x:0.50 GB/s (4 Gbps)
  • PCIe 3.x:0.985 GB/s (7.88 Gbps)

不含協定負擔的突發傳輸速率(單位為 GBytes/s):

通道數 PCIe 1.0/1.1 PCIe 2.0/2.1 PCIe 3.0/3.1
x1 0.25 0.5 0.985
x4 1.0 2.0 3.938
x8 2.0 4.0 7.877
x16 4.0 8.0 15.754

CPU 與晶片組支援的最大有效 PCIe 通道數#

每個 CPU 和每個晶片組均提供一定數量的最大有效 PCIe 通道。您無法使用超過 CPU 和晶片組所提供的 PCIe 通道數。

資訊

即使您的 CPU 或晶片組提供例如 32 個 PCIe 通道,您也可能無法以全速運行四張 x8 擷取卡,因為某些 CPU 的 PCIe 通道可能會用於其他用途(例如 NVMe)。請參閱您的 CPU 和主機板手冊以了解詳細資訊。

有效負載大小#

部分 BIOS 提供酬載大小的設定選項。大於 128 位元組的值可以對擷取卡的效能產生正面影響。若效能有所提升,插入對應 PCIe 插槽的板卡會在 microDiagnostics 中顯示「High speed PCIe capable」的通知。

採集卡使用的頻寬#

您的擷取卡所使用的頻寬取決於下列因素:

  • 影音擷取卡支援的 PCIe 世代:imaFlex 2 Dual 100、imaFlex CXP-12 Penta、imaFlex CXP-12 Quad 和 imaWorx CXP-12 Quad 支援 PCIe 第 1 代、第 2 代和第 3 代。所有 marathon 影音擷取卡僅支援 PCIe 第 1 代和第 2 代。
    您可以放心地將影音擷取卡連接至較高世代的 PCIe 插槽,但頻寬隨後會縮減至影音擷取卡允許的最大值。
  • 影音擷取卡支援的 PCIe 通道數:imaFlex 2 Dual 100 插入 PCIe (Gen 3) x16 插槽(或更高規格)時可達到最大速度。imaFlex CXP-12 Penta、imaFlex CXP-12 Quad 和 imaWorx CXP-12 Quad 插入 PCIe (Gen 3) x8 插槽(或更高規格)時可達到最大速度。所有 marathon 影音擷取卡插入 PCIe (Gen 2) x4 插槽(或更高規格)時可達到最大速度。
    您隨時可以使用提供較少 PCIe 通道或較低 PCIe 世代的 PCIe 插槽。不過,資料傳輸速率隨後會降低。
  • Applet 支援的 PCIe 世代:影音擷取卡所使用的 PCIe 世代取決於您在影音擷取卡上執行的 applet。通常,imaFlex 2 Dual 100、imaFlex CXP-12 Penta、imaFlex CXP-12 Quad 和 imaWorx 影音擷取卡會使用 PCIe 第 3 代,而 marathon 影音擷取卡會使用 PCIe 第 2 代。不過,如果不需要最新 PCIe 世代的頻寬,applet 可能會使用較低的 PCIe 世代來節省資源。

microDiagnostics 中的頻寬資訊#

若要決定影音擷取卡的實際頻寬,請參閱微診斷 (microDiagnostics) 中的頻寬資訊主題。