觸發應用程式#
使用多塊擷取卡#
連接並同步多張擷取卡與觸發板有各種不同的選項:
- 將一張觸發板連接至多張擷取卡。
- 將多張觸發板連接至一張擷取卡。這可讓您例如在兩個或多個不同的電壓網域中使用相同的觸發。
- 在沒有觸發板的情況下連接多張擷取卡:在此情況下,主擷取卡會同步其所有從擷取卡。
若要連接多個擷取卡裝置,Basler 建議使用 Basler 提供的 GPIO 觸發卡連接器 (34-Pin) 以及特定的 34 接腳排線(多卡觸發纜線)。此纜線為觸發卡提供一個連接器,並為擷取卡提供多個連接器。該纜線的訊號使用集電極開路驅動器。
您可以透過任何組合來連接擷取卡與觸發板:
| 硬體 | 連接順序 |
|---|---|
| 兩個擷取卡,一個觸發板 | ![]() |
| 兩個擷取卡,一個觸發板 | ![]() |
| 兩個擷取卡,一個觸發板 | ![]() |
| 三個擷取卡,無觸發板 | ![]() |
多板觸發纜線提供兩種款式:
- Multi-Board Trigger Cable – Left(訂購編號 2200000374)
- Multi-Board Trigger Cable – Right(訂購編號 2200000480)
請聯絡 Basler 銷售團隊以取得訂購資訊。
資訊
作為使用多板觸發纜線的替代方案,也可以透過 Front GPIO 連接並同步擷取卡。Basler 不提供用於此目的的纜線。
為多張擷取卡使用一個 Trigger Extension Board 是同步擷取卡最簡單的解決方案。透過共用觸發板的觸發輸入線,電腦中的所有擷取卡裝置都會進行同步。
可以連接到一個 Trigger Extension Board 的擷取卡裝置數量沒有限制。不過,Basler 建議僅連接位於同一部電腦中的擷取卡。通常,Trigger Extension Board 會同步同一部電腦中的所有擷取卡。
如果採集是由外部控制的,使用 Trigger Extension Board 來同步多個主板會非常有用。
然而,有些應用場景中沒有可用或所需的外部來源。在這些情況下,主影格擷取卡裝置需要同步其所有的從屬影格擷取卡裝置。
資訊
請勿在兩個影格擷取卡之間連接以下接腳:
- Pin 2
- Pin 4
- Pin 32
- Pin 34
如果您使用的是 Multi-Board Trigger Cable,這些線路已經是斷開的。
軸編碼器#
可以使用軸編碼器或旋轉編碼器為線掃描相機產生觸發輸入訊號。簡單的相對旋轉編碼器只能測量運動速度並觸發相機以等距線條對物體進行取樣。
下圖說明了一種設定,例如,可以在編碼器訊號的上升緣觸發線掃描相機。

如果不僅物體速度會變化,輸送帶的方向(向前或向後)也會變化,那麼單一訊號就不足以記錄無縫影像。允許偵測輸送帶是向前還是向後移動的軸編碼器具有第二個編碼器訊號(訊號 B),該訊號以一定的延遲跟隨第一個訊號(訊號 A)。
下圖顯示了一個 A/B 軸編碼器,例如,可以在編碼器訊號 A 的邊緣觸發線掃描相機。如果編碼器向前旋轉,則在訊號 A 上升的瞬間,訊號 B 為低電位。
如果編碼器向另一個方向旋轉,則過程相反,訊號 A 跟隨 B。在這種情況下,當訊號 A 上升時,訊號 B 為高電位,且不會產生觸發訊號。

為了擷取無縫影像,不僅需要忽略在向後旋轉期間產生的編碼器訊號,還需要補償再次向前移動時的「位移」:

透過接腳連接軸編碼器(範例)#
您可以將軸編碼器的兩個差動訊號(A 和 B)連接到其中一個觸發板連接埠,如下所示:

軸編碼器發送差動訊號,即訊號 A+、訊號 A-、訊號 B+ 和訊號 B-。因此,您必須使用四個接腳 (11–14) 來接收兩個訊號(訊號 A 和訊號 B)。
設定軸編碼器#
您可以透過擷取卡的線陣列取樣 Applet 來設定軸編碼器。您可以在擷取卡的線陣列取樣 Applet 文件中的 Line Trigger / ExSync > ShaftEncoderABFilter 章節找到所需的參數說明和操作指示: