連接擷取卡#
安全資訊#
警告 – 雷射安全說明
為避免受傷,請務必遵循以下安全說明:
光纖連接會發出紅外線範圍內的雷射輻射。雷射輻射是看不見的,如果眼睛直接暴露其中,可能會造成視力受損。切勿直視開放的光纖末端或啟用的光學連接埠。在進行任何安裝、維護或清潔之前,請斷開連接或安全關閉系統。請小心處理並棄置光纖殘餘物。
觸電危險
在電腦連接電源的情況下安裝擷取卡可能會導致觸電,並可能造成嚴重受傷或死亡。
- 在安裝擷取卡之前,請關閉電腦和已連接設備的電源,並拔掉電腦的所有電源線。
- 通電前,請關閉電腦機殼
靜電放電可能會損壞電子元件。
- 在觸摸擷取卡之前,請先將身上的靜電匯流至接地(例如透過觸摸金屬水龍頭)。
- 在安裝過程中,請確保保持適當接地,例如配戴防靜電手環。
過熱可能會損壞擷取卡和其他元件。
請確保您的電腦內有足夠的通風系統,並在擷取卡與其他介面卡之間保留足夠的空間。配備主動式散熱的機板在介面卡之間應至少保留一個未使用的插槽。請固定擷取卡,使其不會移動或震動。切勿阻塞通風口。
將光纖採集卡連接至主機#
這些說明適用於 imaFlex 2 Dual 100。
若要安裝擷取卡:
資訊
-
為避免損壞冷卻板,拿取擷取卡時請僅觸摸電路板邊緣和檔板,且在插入時僅在該處施力。
-
為確保擷取卡達到最高速度,PCIe 插槽必須至少具備 16 個實體 PCIe 通道,且支援至少 PCIe Generation 3 (Gen 3)。
- 關閉 Windows 下的快速啟動功能,請參閱 www.windowscentral.com
- 關閉您的電腦。
- 斷開電腦的電源供應。
-
將採集卡插入電腦中未使用的 PCIe x16 Gen3(或更高版本)插槽。若要確認您的採集卡需要電腦上的哪個 PCIe 介面,請參閱 要求 (採集卡)。
資訊
確保擷取卡沒有傾斜且已完全插入。
-
將 8 針雌頭電腦電源供應器連接器插入擷取卡。如果您的電腦未提供相應的電源供應器連接器,請使用轉接器。
- 將您的電腦重新連接至電源插座。
- 啟動您的電腦。
連接 QSFP28 模組#
imaFlex 2 Dual 100 擷取卡提供 QSFP28 連接器 C0 和 C1。QSFP28 模組將這些連接器連接至光纖纜線。
若要將 QSFP28 模組連接至連接器 C0 和 C1:
- 檢查模組類型, 效能、傳輸距離和光纖類型是否符合應用需求。Basler Module QSFP28 100G SR4 MPO 100m 是一款標稱波長為 850 nm 的多模模組。關於波長、傳輸距離和光纖類型,請參閱General Specifications。
- 檢查發射器 (TX) 和接收器 (RX) 的光纖配置是否正確。對於典型的 CoaXPress-over-Fiber 設定,請使用 B 型極性電纜,例如 Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F。關於光纖位置和 B 型極性,請參閱MPO Connector。
- 如果電纜無法牢固安裝在模組上,請清潔光學介面,然後將電纜插入模組中。有關清潔說明,請參閱 Basler Module QSFP28 100G SR4 MPO 100m 的Handling and Cleaning主題。
- 將每個 QSFP28 模組插入主機連接埠,直到鎖定機制卡入定位。未使用的連接埠請隨時蓋上防塵蓋。
- 依照 Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F 的Safety and Handling主題中所述來佈線。關於氣流和模組溫度,請參閱 Basler Module QSFP28 100G SR4 MPO 100m 的Safety and Handling主題。關於工作溫度,請參閱Recommended Operating Conditions。
如果光學連線不穩定或封包遺失,請參閱If the Optical Link Is Unstable。
將 CoaXPress 採集卡連接至主機#
這些說明適用於所有 CoaXPress 擷取卡:imaFlex CXP-12 Quad、imaFlex CXP-12 Penta、imaWorx CXP-12 Quad、marathon ACX-SP、marathon ACX-DP、marathon ACX-QP 以及 marathon VCX-QP。
若要安裝擷取卡:
- 關閉 Windows 下的快速啟動功能,請參閱 www.windowscentral.com。
- 關閉您的電腦。
- 拔掉電腦的電源。
-
將採集卡插入電腦中未使用的 PCIe 插槽。
若要確認您的採集卡需要電腦上的哪個 PCIe 介面,請參閱 硬體要求。資訊
若要操作擷取卡,您可以透過 CoaXPress 纜線使用 Power over CoaXPress (PoCXO) 功能來供電,或者必須使用額外的纜線將擷取卡連接至電腦電源供應器。
如果您想要透過擷取卡為相機供電,擷取卡需要額外連接至電腦電源供應器。
-
將母接頭的電腦電源供應器接頭插入擷取卡。如果您的電腦未提供相應的電源供應器,請使用對應的轉接器。


-
將您的電腦重新連接至電源插座。
- 啟動您的電腦。
資訊
如果您使用的是 Linux,請繼續執行 在 Linux 下安裝 Framegrabber SDK 軟體,安裝 Framegrabber SDK 後,請繼續執行 板卡測試 一節。
將 Camera Link 採集卡連接至主機#
在外部供電的 Camera Link 相機開機狀態下進行連接,可能會損壞電子元件。
在將外部供電的 Camera Link 相機連接至擷取卡之前,請確保其已關閉電源。這不適用於透過 Power over Camera Link (PoCL) 供電的相機。
這些說明適用於所有 Camera Link 擷取卡:marathon ACL、marathon VCL 以及 marathon VCLx。
若要安裝擷取卡:
- 關閉 Windows 下的快速啟動功能。
- 關閉您的電腦。
- 拔掉電腦的電源。
-
將您的擷取卡插入電腦中可用的 PCIe (Gen. 2) x4 插槽。

-
將您的電腦重新連接至電源插座。
- 啟動您的電腦。
資訊
如果您使用的是 Linux,請繼續執行 在 Linux 下安裝 Framegrabber SDK 軟體,安裝 Framegrabber SDK 後,請繼續執行 啟用 PoCL 支援 一節。
檢查 Windows 裝置管理員是否已識別您的採集卡#
開機後,您的採集卡將會在 Windows 裝置管理員的 多功能介面卡 下被識別。

資訊
如果您的採集卡未顯示在 多功能介面卡 下,或者 Windows 裝置管理員中甚至未顯示 多功能介面卡,則表示您的電腦尚未安裝 Framegrabber SDK 軟體。
有關安裝說明,請參閱 安裝 Framegrabber SDK 軟體 一節。相關驅動程式將與 Framegrabber SDK 一同安裝。
安裝 Framegrabber SDK 軟體#
有關如何安裝 Framegrabber SDK 軟體的說明,請參閱 安裝 Framegrabber SDK 軟體 一節。
可編程採集卡的採集卡授權#
此資訊適用於可程式化擷取卡,即 imaFlex 2 Dual 100、imaFlex CXP-12 Penta、imaFlex CXP-12 Quad、marathon VCX-QP、marathon VCL 以及 marathon VCLx。
在下列情況下,您必須為可程式化擷取卡取得授權:
- 您正在使用特定的 VisualApplets 應用程式(例如 3D-StereoVision),該應用程式需要獨立的擷取卡授權。
- 您正在使用與使用者程式碼相關的應用程式。
在執行需要擷取卡授權的應用程式之前,系統會檢查記憶體中是否儲存了相應的擷取卡授權。如果找不到授權,應用程式將無法執行。
如需詳細資訊,請參閱 為可編程採集卡授權。