跳至內容

連接相機#

本主題說明如何設定相機以便與 Basler 擷取卡搭配使用。

安全資訊#

警告 – 雷射安全說明 雷射安全

為避免受傷,請務必遵循以下安全說明:

光纖連接會發出紅外線範圍內的雷射輻射。雷射輻射是看不見的,如果眼睛直接暴露其中,可能會造成視力受損。切勿直視開放的光纖末端或啟用的光學連接埠。在進行任何安裝、維護或清潔之前,請斷開連接或安全關閉系統。請小心處理並棄置光纖殘餘物。

將 CoaXPress-over-Fiber (CoF) 相機連接至擷取卡#

若要將 CoF 相機連接至 CoF 擷取卡,其作業流程如下:

  1. 使用隨附收發器模組的光纖纜線將相機連接至擷取卡。
  2. 將電源供應器連接至相機。
  3. 將編碼器連接至 GPIO 線路,例如將 A 相連接至 line 2,將 B 相連接至 line 3(另請參閱 Encoder Control)。

要求#

若要將相機連接至 CoF 擷取卡,您需要以下硬體:

將 QSFP28 模組連接至光纤電纜#

警告 – 雷射安全說明 雷射安全

為避免受傷,請務必遵循以下安全說明:

光纖連接會發出紅外線範圍內的雷射輻射。雷射輻射是看不見的,如果眼睛直接暴露其中,可能會造成視力受損。切勿直視開放的光纖末端或啟用的光學連接埠。在進行任何安裝、維護或清潔之前,請斷開連接或安全關閉系統。請小心處理並棄置光纖殘餘物。

資訊

QSFP28 光纖模組的插拔次數有限。典型數值為 500 次。如果超過該數值,必須更換模組。

資訊

MPO 連接器的插拔次數有限。典型數值為 50 次。若超過該數值,必須更換纜線。

光纖連接器遵循與一般工業用電氣連接器不同的標準。一個關鍵點是,每次配接前必須進行妥善清潔。如果光纖端面上有灰塵或汙染物,連接器很容易受損,這可能會顯著影響效能與使用壽命。

如果您使用的不是光纖永久固定在收發器模組上的纜線,請執行以下操作:

  1. 使用適當的工具清潔 QSFP28 模組的光纖連接埠。
  2. 使用適當的工具清潔光纖纜線。
  3. 將光纖纜線插入 QSFP28 模組中。

已連接 Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F 與 Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m

imaFlex 2 Dual 100 連接器#

imaFlex 2 Dual 100 連接器

將正確的連接埠連接至相機#

連接相機

資訊

Basler 建議採用下列連接埠順序:

  • 將相機的 QSFP28 模組連接至擷取卡的 C0 連接器(配備 QSFP28 模組),以使用 CoF LED 發信的所有功能。C0 連接器具備 4 個 LED,而 C1 連接器僅具備 1 個 LED。
  • 對於主從式拓樸,請將主擷取卡的 C1 連接埠連接至從擷取卡的 C0 連接埠(兩者皆透過各自的 QSFP28 模組)。

主從式拓撲中的連接埠

擷取卡通常非常靈活,允許將相機連接至 C1,並將資料轉發連接至 C0。並沒有強制規定的固定順序,可以根據使用者的需求選擇連接器。不過,FPGA 處理器中的 Applet 必須與所選的互連相符。imaFlex 2 Dual 100 的基礎線掃描 Applet 要求相機必須連接至 C0 連接器。

資訊

相機和擷取卡都必須供電,光纖連接才能運作。擷取卡的電源主要來自 8-pin 電源插頭。當電腦未通電且電腦與電源供應器斷開時,必須將電源供應器連接器互連。

QSFP28 與 MPO 連接器支援熱插拔。

已連接 TDI 相機至 CoaXPress-over-Fiber 擷取卡

將 CoaXPress 相機連接至擷取卡#

這些說明適用於所有 CoaXPress 擷取卡。

若要將相機連接至擷取卡:

  1. 將相機的連接線插入 CoaXPress 擷取卡插槽固定架上的 CoaXPress 連接埠(連接埠 CXP 1、CXP 2、CXP 3、CXP 4 和 CXP 5)。
  2. 將 CoaXPress 連接線插入相機的對應連接埠:

    CXP 擷取卡的連接埠編號

資訊

Basler 建議採用下列連接埠順序:

  • 將相機連接埠 1 連接到擷取卡的 CXP 1 連接埠,並依此類推,將

    • 相機連接埠 2 連接到擷取卡連接埠 CXP 2(若適用),
    • 相機連接埠 3 連接到擷取卡連接埠 CXP 3(若適用),
    • 相機連接埠 4 連接到擷取卡連接埠 CXP 4(若適用),
    • 以及將相機連接埠 5 連接到擷取卡連接埠 CXP 5(若適用)。
  • 將相機連接埠 2 連接到擷取卡連接埠 CXP 2(若適用)。

  • 將相機連接埠 3 連接到擷取卡連接埠 CXP 3(若適用)。
  • 將相機連接埠 4 連接到擷取卡連接埠 CXP 4(若適用)。
  • 將相機連接埠 5 連接到擷取卡連接埠 CXP 5(若適用)。

資訊

CoaXPress 始終支援 Power Over 功能,也就是說相機透過 CXP 電纜供電

如果您想要透過擷取卡為相機供電,擷取卡需要額外連接至電腦電源供應器。

連接相機後,相機上閃爍的綠色 LED 表示相機已通電。

如果相機上的 LED 未閃爍,請檢查您是否已將公電源連接器連接至電腦電源供應器。

相機電源連接器

如果未連接電源連接器:

  1. 關閉您的電腦。
  2. 拔掉電腦的電源。
  3. 將母電源連接器連接至擷取卡。如果您的電腦未提供相符的電源供應器,請使用合適的轉接器。
  4. 重新連接電源並開機。
  5. 如果您的擷取卡未向相機供電,或者您的相機未使用 Power Over 功能,請為相機供電。
  6. 重複上述步驟以連接系統中的所有相機。

若要設定相機,請開啟 microDisplay X 工具。有關透過 microDisplay X 設定相機的說明,請參見 microDisplay X User's Manual。

這些說明適用於所有 Camera Link 擷取卡。

若要將相機連接至擷取卡:

  1. 將相機的 Camera Link 連接線插入 Camera Link 擷取卡檔板上的連接埠。
  2. 將 Camera Link 連接線插入相機的對應連接埠。
  3. 如果適用:如果您的相機不支援 Power Over Camera Link (PoCL),請務必停用 PoCL 並將相機連接至電源。

啟用/停用 PoCL 支援#

如果您執行的是應用程式集版本 2.0(或更高版本)中的應用程式,或是使用 VisualApplets 3.0.6(或更高版本)建立的自訂應用程式,則 PoCL 支援預設為停用狀態。

若要啟用或停用 PoCL 支援,請參閱啟用 PoCL 支援。