電路圖(Basler dart M GigE 介面板)#
光學耦合 Input Line#
下圖展示了一個使用 Basler dart M GigE 介面卡的光耦合輸入線(線路 1)的典型電路。舉例來說,外部電路中使用了 TTL 或 CMOS 邏輯閘。
GPIO 輸入線#
下圖顯示了將GPIO 線設定為輸入模式時的典型電路。舉例來說,圖中連接了第 3 號線,且外部電路中使用了 TTL 或 CMOS 邏輯閘。
下圖展示了一個使用GPIO 線路的外部電路之不同範例。
下圖顯示了相同配置,但未使用外部上拉電阻:
GPO / GPIO 作為輸出線#
下圖顯示了將GPIO 線設定為輸出模式時的典型電路。此處以第 3 號線為例進行連接。此電路僅適用於支援 NPN 通訊的裝置。
下圖顯示了相同配置,但未使用外部上拉電阻: