跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

Image Combiner vTool#

Image Combiner vTool 允許您使用 Arithmetic 運算將兩張影像結合成一張。

影像合成是一個前處理步驟,用於透過加法、減法、乘法和除法等基本 Arithmetic 運算來結合兩張影像的資訊。

Image Combiner vTool 透過 Image1 和 Image2 輸入接腳接收兩張影像,並透過 Image 輸出接腳輸出合成後的影像。兩張輸入影像必須具有相同的 Pixel Format。

Image Combiner vTool 適用於 Preprocessing Basic 授權。若要購買授權,請造訪 Basler 網站。

Image Combiner vTool

Image Combiner vTool 版本#

Image Combiner vTool 提供兩種版本:Starter 與 Basic。這兩個版本的功能完全相同。

運作原理#

您可以結合來自相同輸入來源(例如一個 Camera vTool)或兩個輸入來源(例如兩個 Camera vTools)的影像。如果您有兩個輸入來源,則必須使用 Data Synchronizer vTool 將這些輸入同步。否則,可能會因為輸入未同步而零星發生錯誤,進而無法正確結合。

組合器操作#

Image Combiner vTool 提供下列合成運算。

  • Addition: 逐像素相加灰階值。
    g1 + g2 = gout
  • Subtraction: 從影像 1 的灰階值中逐像素減去影像 2 的灰階值。
    g1 - g2 = gout
  • Multiplication: 逐像素相乘灰階值。
    g1 * g2 = gout
  • Division: 用影像 1 的灰階值逐像素除以影像 2 的灰階值。
    g1 / g2 = gout
  • Absolute Difference: 執行如上所述的減法並決定絕對值。此運算可用於計算兩張影像之間的差值。
    Abs(g1 - g2)
  • Minimum: 逐像素比較影像 1 與影像 2 的灰階值,並將兩者中較低的值指定給輸出影像中的對應像素。
    Min(g1,g2)
  • Maximum: 逐像素比較影像 1 與影像 2 的灰階值,並將兩者中較高的值指定給輸出影像中的對應像素。
    Max(g1,g2)

資訊

對於所有 combiner 操作,這兩張影像的大小與 Pixel Format 必須完全相同。

Arithmetic 操作#

加法、減法、乘法和除法屬於二元運算。這些運算會改變結果影像的灰階值範圍。因此,可能會發生灰階值不足或溢位的情況。如果發生這種情況,超出範圍的灰階值會自動設為輸入影像格式的最高或最低灰階值。

Example: 在 8-bit 影像中,負的輸出灰階值會設為零,而大於 255 的輸出灰階值則會設為 255。

為了避免這種情況,Image Combiner 提供次要算術運算(乘法和加法),您可用來改善主要運算的中間結果。以下公式說明了這點:

gout = operation (g1, g2) * multiplication factor + addition value

這些額外的乘法或加法步驟常用於無符號影像格式(例如 8-bit 影像),以保留輸入影像的灰階值範圍。

Example: 為了避免透過加法結合兩張 8-bit 輸入影像後發生灰階值溢位,請指定 0.5 的乘法因數和 0.0 的加法值。影像減法之後,0.5 的乘法因數和 128 的加法值可產生良好的結果。

常見使用案例#

Object Detection#

進行 Object Detection 的簡單方法是拍攝未包含任何物件的目標場景參考影像。這就是參考影像或背景影像。若要偵測物件,您可以從檢查影像中減去參考影像,以查看像素區域的灰階值在哪些地方有所不同。

之後,您可以在產生的差異影像上套用閾值化,以分割灰階值偏差顯著的區域。典型的工作流程是從 Image Smoothing vTool 或 Image Morphology vTool 開始,接著使用 Image Combiner 和閾值化 vTool。

相較於可達到類似結果的 Relative Thresholding vTool,使用這種 vTool 組合能讓您在濾鏡類型和遮罩形狀上有更多選擇。例如,Image Morphology vTool 提供矩形和圓形遮罩以及中值和等級濾鏡,而 Relative Thresholding vTool 僅包含矩形遮罩和平均濾鏡。

兩張檢測影像的比較#

您可以判斷在不同時間、相同條件下(例如相同的相機、照明、相機視角和物件)所拍攝的兩張影像之間是否存在任何差異。若要這麼做,請使用 Subtraction 或 Absolute Difference 操作。

虛擬影像的生成#

基於開發或測試目的,可能會需要某些類型的組合影像。例如,您可以 add 特定的噪點圖案或背景,或者用遮罩影像 multiply 影像。

非均勻照明補償#

非均勻照明或邊暈(vignetting)效應可能會導致影像的不同部分具有不同的亮度值。例如,如果您隨後想要使用針對整張影像使用單一全域閾值的閾值化步驟,這就會造成問題。

為了解決這個問題,您可以使用大型遮罩的平均或中值濾鏡來擷取影像潛在的亮度分佈。一旦有了這張亮度分佈影像(最好在離線校準步驟期間完成),您就可以將其從送入的檢查影像中減去,或者用送入的檢查影像除以它。

設定 vTool#

若要設定 Image Combiner vTool:

Image Combiner Basic vTool Settings

  1. 在 vTool Settings 區域的 Recipe Management 窗格中,按一下 Open Settings 或按兩下 vTool。
    隨即會開啟 Image Combiner Starter/Basic 對話方塊。
  2. 在 Combiner Operations 區域中,選取所需的操作。
  3. 如果可用,請為次要算術運算指定所需的 Multiplication 和 Addition 值。

您可以在 pin data view 中檢視影像組合的結果。

Inputs#

Image1#

直接接收來自 Camera vTool 或輸出影像之 vTool(例如 Image Format Converter vTool)的影像。

  • 資料類型:Image
  • Image format: 8-bit 至 16-bit 單色或彩色影像(請參閱Supported Pixel Formats)。Image1 和 Image2 的 Pixel Format 必須相同。

Image2#

直接接收來自 Camera vTool 或輸出影像之 vTool(例如 Image Format Converter vTool)的影像。

  • 資料類型:Image
  • Image format: 8-bit 至 16-bit 單色或彩色影像(請參閱Supported Pixel Formats)。Image1 和 Image2 的 Pixel Format 必須相同。

Outputs#

Image#

傳回組合後的影像。輸出影像可供任何接受影像作為輸入的 vTool 使用。

支援的 Pixel Format#

根據輸入影像的像素格式,Image Combiner vTool 會輸出以下像素格式:

Input Pixel Format Output Pixel Format
Bayer GR 8 RGB 8 Planar
Bayer GR 16 RGB 16 Planar
Bayer RG 8 RGB 8 Planar
BGRA 8 Packed RGB 8 Planar
BGR 8 Packed RGB 8 Planar
Mono 8 Mono 8
Mono 10 Mono 10
Mono 12 Mono 12
Mono 16 Mono 16
RGB 8 Packed RGB 8 Planar
RGB 16 Packed RGB 16 Planar
RGB 8 Planar RGB 8 Planar
RGB 16 Planar RGB 16 Planar

典型前置項目#

典型後續元件#