pylon IP Configurator 概覽#
pylon IP Configurator 是 Basler pylon Software Suite 的一部分。IP Configurator 適用於 Windows、Linux 和 macOS。您可以透過 Tools 功能表或在 Devices 窗格中按一下滑鼠右鍵來開啟 IP Configurator。
選取網路介面卡時的使用者介面#

當您選取網路介面卡時,頂端窗格下方會顯示以下介面卡資訊:
- 連線與網路介面卡的名稱。
- IP Address: 網路介面卡的 IP 位址。
- Subnet Mask: 網路介面卡的子網路遮罩。
此區域還包含指向 Windows … Properties 對話方塊的連結,您可以在其中變更介面卡組態。
介面卡資訊右側有一個 Refresh 按鈕。當您按一下它時,IP Configurator 會更新顯示的網路介面卡和相機資訊。這樣一來,您可以確保所有顯示的資訊都是最新的。
選取相機時的使用者介面#

當您選取相機時,會顯示以下相機資訊:
頂端窗格
- Name: 相機型號的名稱。
- Device User ID: 相機的使用者自訂識別碼(如果已指派)。
- Serial Number: 相機的序號。
- MAC Address: 相機的 MAC 位址。
- Status: 相機的連線狀態。
- IP Configuration: 用於向相機指派目前 IP 位址的方法。
- IP Address: 相機目前的 IP 位址。
- Subnet Mask: 相機的子網路遮罩。
頂端窗格下方
- 相機的名稱。
- Vendor: 相機供應商的名稱。
- Model Name: 相機型號的名稱。
- Device User ID: 相機的使用者自訂識別碼(如果已指派)。
- Serial Number: 相機的序號。
- MAC Address: 相機的 MAC 位址。
- IP Configuration: 用於向相機指派目前 IP 位址的方法。
- IP Address: 相機目前的 IP 位址。
- Subnet Mask: 相機的子網路遮罩。
- Gateway: 相機使用的閘道(如果適用)。
相機資訊右側有一個 Refresh 按鈕。按一下該按鈕,IP Configurator 會更新顯示的網路介面卡和相機資訊。這樣一來,您可以確保所顯示的所有資訊皆為最新狀態。
提示#
提示文字會顯示在視窗的右下角區域。例如,如果因 IP 位址問題而無法連線相機,提示文字將會告訴您如何解決該問題。以下螢幕擷取畫面顯示了一個範例:

視窗左下角的窗格包含用於變更 IP 設定以及設定相機 Device User ID 的控制項。