跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

為相機指派暫時 IP 位址#

您可以使用 pylon IP Configurator 為選定的相機指派暫時的 IP 位址。

一旦為相機指派了暫時的 IP 位址,相機將保留並使用該暫時的 IP 位址,直到您將相機關閉並重新開機,或者為相機指派不同的 IP 位址為止。

為舊型相機分配臨時 IP 位址#

如果較舊相機目前的 IP 位址設定與相機所連接的連接埠或網路介面卡的 IP 位址設定不相容,您必須使用 pylon IP Configurator 指派暫時的 IP 位址。

如果需要暫時的 IP 位址,IP Configurator 會自動開啟 Assign Temporary IP Address (Force IP) 對話方塊。

Assign Temporary IP Address (Force IP) 對話方塊

Assign Temporary IP Address (Force IP) 對話方塊包含 IP Address、Subnet Mask 和 Default Gateway 欄位。它還會顯示有效的 IP 位址範圍。根據相機所在的子網路,部分 IP 位址已經輸入至 IP Address 欄位中。Subnet Mask 和 Default Gateway 欄位也已經填入有效的資訊。這有助於避免設定錯誤的新暫時 IP 位址。

若要為較舊的相機指派暫時的 IP 位址:

  1. 在 Assign Temporary IP Address (Force IP) 對話方塊中,使用有效 IP 位址範圍內的值來完成 IP Address 欄位中的 IP 位址。
  2. 如果需要,請變更 Subnet Mask 欄位中的值。
  3. 如果需要,請變更 Default Gateway 欄位中的值。
  4. 按一下 OK。

IP Configurator 會儲存您的變更。這需要幾秒鐘的時間。當 IP Configurator 完成儲存後,上方窗格和下方中央區域中的資訊將會自動更新為新的 IP 位址。

為舊型或新型相機分配臨時 IP 位址#

您可能需要為相機指派暫時 IP 位址的另一種情況是,如果您暫時將相機從平常連接的電腦移動到不同子網路中的另一台電腦。無論您使用的是較新還是較舊的相機型號,不時都可能會需要這樣做。

若要為較舊或較新的相機指派暫時的 IP 位址:

  1. 以滑鼠右鍵按一下您要變更 IP 設定的相機,以開啟 Assign Temporary IP Address (Force IP) 對話方塊。
  2. 按一下 Assign Temporary IP Address。

    Assign Temporary IP Address 快顯功能表

  3. 遵循 Assigning a Temporary IP Address to Older Cameras 底下所述的步驟。