跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

設定相機#

當您首次將相機連接到電腦時,所有功能都將設定為原廠值。本主題將協助您使用 pylon Viewer 根據您的需求來設定相機。

設定相機#

若要設定相機:

  1. 將物件置於相機的視場中。
  2. 確保物件獲得適當的照明。此初始設定請使用連續照明。如果您想在應用程式中使用閃光燈,最好在初始設定完成後再行嘗試。如果您需要協助來判定應用程式的最佳照明,請聯絡 Basler 技術支援。
  3. 選擇一個中間光圈數值,將相機的鏡頭光圈開到「一半」。
  4. 按一下 pylon Viewer 裝置樹狀結構中的相機名稱以選取相機。
    請注意,您的相機名稱現在會顯示在 Features 窗格的最上方。如果您在 Features 窗格中選取某個功能,即可調整其設定。
  5. (僅限 GigE 相機:) 在 Features 窗格中,按一下 Transport Layer Control 類別,並將 Packet Size 參數設定為 1500。
  6. 將 Gain 和 Black Level 設定變更為其允許的最低值:

    1. 在 Features 窗格中,按一下 Analog Control 類別。
      此類別中的參數清單將會顯示在右側。
    2. 使用滑桿、數值框旁邊的上/下箭頭,或在方塊中輸入新數值,來變更 gain 和 black level 數值。
      變更 Gain 和 Black Level
  7. 將 Exposure Time 設定變更為其允許的最低值:

    1. 在 Features 窗格中,按一下 Acquisition Control 類別。
      此類別中的參數清單將會顯示在右側。
    2. 使用滑桿將 exposure time 設定為其允許的最低值。
      變更 Exposure Time
  8. 按一下工具列上的 Continuous Shot 按鈕、按下 F7,或按一下功能表列中的 Camera 並選取 Continuous Shot。
    相機隨即開始連續擷取影像。擷取的影像會顯示在相機的影像視窗中。

調整影像亮度#

使用目前的相機設定,您看到的影像可能會非常暗,甚至可能是全黑的。

若要調整影像亮度:

  1. 充分提高 Exposure Time 設定,使影像亮度幾乎達到所需的水準。(檢視器會持續擷取和顯示影像,因此您應該幾乎能立即看到任何設定變更的效果。)
  2. 如果需要,請稍微提高 Gain 設定以改善對比度。
  3. 如果看不到影像、影像不穩定或影像顯示雜訊,請嘗試以下一或兩項操作:
    1. 前往 Acquisition Control 類別並降低算圖速率。
    2. 前往 Transport Layer Control 類別並降低封包大小。(如果您使用的是 GigE 相機,相機連接的網路介面卡可能無法處理相機所使用的封包大小。)
      如果您能夠解決問題,請回到步驟 2。否則,請聯絡 Basler 技術支援。
  4. 調整鏡頭上的對焦環,以便正確對焦影像。
  5. 調整鏡頭光圈以微調整體影像亮度。同時請注意所擷取影像中的景深。調整光圈會影響景深。
  6. 對 black level 進行微調,以確保採集影像的最暗部分仍能看清細節。
  7. 按一下工具列上的 Stop 按鈕、按下 F8,或按一下功能表列中的 Camera 並選取 Stop,即可停止影像採集。
  8. 按一下工具列上的 Save 按鈕,或按一下功能表列中的 Camera 並選取 Save,即可將影像儲存至顯示視窗中。

現在您已設定好相機的基本設定以採集影像,您可以 optimize the image Quality。