跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

pylon GigE Configurator (GUI 版本)#

本主題概述 GUI 版本的 pylon GigE Configurator。

GUI 版本的 pylon GigE Configurator 是 CLI 工具的簡化版本。它旨在協助您在設定系統時快速上手。如果您需要對裝置和系統設定進行更詳細的控制,請使用 CLI 工具。

使用 Configurator#

該設定工具會自動偵測並列出連接到電腦的所有相機。網路介面卡也會被偵測並進行設定,但不會被列出。

資訊

您需要 administrator/sudo 權限才能使用此設定工具。

執行 Configurator#

若要執行 GUI 版本的 pylon GigE Configurator:

  1. 確保您要設定的相機已連接到電腦。
  2. 關閉這些相機。
    如果您現在不關閉它們,工具稍後將會提示您關閉。
  3. 在 Tools 功能表中,按一下 pylon GigE Configurator。
    設定工具隨即開啟,並列出所有偵測到的相機。

    Linux

    在 Linux 上,由於偵測過程中的某些時間因素,相機偵測可能無法完全如預期般運作。例如,當您開啟設定工具時,相機可能尚未完全開機,因此工具將無法列出該相機。

    如果清單中缺少您確定已連接到電腦的相機,或者根本沒有列出任何相機,請按一下 Configure 按鈕。此時應能偵測到所有連接的相機。

  4. 選取設定模式。

  5. 按一下 Configure。
    如果您在沒有 administrator/sudo 權限的情況下啟動了 pylon Viewer,系統將要求您此時提供這些憑證。設定隨即開始。系統將會建立一個記錄檔,其中包含該工具所做的所有變更。
  6. 如果需要,請按一下記錄檔的連結以檢視該工具所做的變更。

記錄檔

根據您的作業系統,記錄檔將建立在以下位置:

  • Windows:位於 TEMP 或 TMP 環境變數所指定的路徑中:

    • %TEMP%\PylonGigEConfigurator_.log
    • %TMP%\PylonGigEConfigurator_.log
  • Linux:位於 TMPDIR 環境變數指定的路徑中,若未定義 TMPDIR 則位於 /tmp 中:

    • $TMPDIR/PylonGigEConfigurator_.log
    • /tmp/PylonGigEConfigurator_.log

組態模式#

提供三種設定模式:

最佳化完整系統#

此工具結合了設定 IP 位址和設定網路設定模式的工作。

它會設定網路介面卡與所附相機的 IP 位址及子網路遮罩,並最佳化網路介面卡與系統設定,以達到最佳的串流效能。

設定 IP 位址#

此工具可設定網路卡與所連接相機的 IP 位址和子網路遮罩。它會掃描所有本機的 GigE 網路卡並檢查已連接的相機。如果未偵測到相機,將會略過該網路卡而不進行設定。

接著,此工具會以遞增順序設定所有 GigE 網路卡及其連接相機的 IP 位址。

設定網路#

此工具可最佳化網路卡和系統設定,以達到最佳的串流效能。

若要了解將最佳化哪些參數,請參閱受影響的網路參數 (Affected Network Parameters) 主題。