跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

Semantic Segmentation vTool#

Semantic Segmentation vTool 會根據您所選取的模型,將圖片中的像素進行分類,也就是將每個像素對應至一個物件類別。

Semantic Segmentation vTool 可以對透過 Image 輸入接腳接收到的圖片中的物件進行分類。它會透過 Regions 與 Classes 輸出接腳輸出結果。

如果您還想區分同一類別中的不同個體,請使用 Instance Segmentation vTool。

如果您在進行分割之前使用 ROI Creator vTool 來指定興趣區域,Semantic Segmentation vTool 便會透過其 Roi 輸入接腳接收 ROI 資料。在此情況下,分割只會針對興趣區域進行。這會帶來一個附帶好處,即加快處理速度。

若要購買 Semantic Segmentation vTool 的授權,請造訪 Basler 網站。

Semantic Segmentation vTool

運作原理#

假設您想要識別並分割圖片中的人物,將其與背景區隔開來。

這是您的輸入圖片,顯示倉庫環境中的三個人物,背景中有各種設備:

顯示倉庫環境中三個人物的輸入圖片

您透過載入已訓練過的模型來設定 vTool,該模型能將圖片分割為兩個類別:person 與 background

已選取 Semantic Segmentation 的套件組合

接下來,您可以選擇要偵測與分割的類別。有些模型可能完全量身打造符合您的使用情境。在這種情況下,所有想要的類別都已經選好了。

「Select Classes」對話方塊

設定完 vTool 後,您即可執行啟動推論處理的 recipe。vTool 會利用模型來分析圖片並分割其中的物件。分析完成後,便會傳回分割結果,也就是區域與類別。

這是接腳資料檢視畫面中的結果圖片,僅顯示分割區域,底下的原始圖片則不會顯示。

已反白顯示結果的 Semantic Segmentation

如果您在 pin data view 中啟用輸入圖片,分割區域就會覆蓋在原始圖片上方。這可讓您同時檢視原始圖片與偵測到的區域。

結果覆蓋於輸入圖片上的 Semantic Segmentation

詳細輸出

Regions:vTool 反白顯示了模型在圖片中偵測到人物的區域。在輸出圖片中,人物與背景已明確分割,通常會以不同的顏色顯示 (在此例中,人物為紫色,背景為綠色)。

Classes:background、person

設定 vTool#

若要設定 Semantic Segmentation vTool:

Semantic Segmentation vTool 設定

  1. 在 Recipe Management 窗格的 vTool Settings 區域中,按一下 Open Settings 或按兩下該 vTool。
    隨即會開啟 Semantic Segmentation 對話方塊。
  2. 在 伺服器選取 區域中,選取您想要連線的伺服器。
    伺服器必須執行中才能與其建立連線。
    • 選項 1:手動輸入您的 Triton Inference Server 的 IP 位址與連接埠。
    • 選項 2:在下拉式清單中選取您的伺服器的 IP 位址 / 主機名稱與連接埠。
  3. 按一下 Connect 以建立連線。
    然後,vTool 會載入可用的模型。
  4. 在 模型選取 區域中,在下拉式清單中選取包含所需模型的套件 (bundle)。
    選取套件後,下拉式清單下方的資訊將會填入套件詳細資料,讓您可以檢查是否已選取正確的套件。
    模型選取區域
  5. 如果未列出所需的套件,請按一下 部署新模型 位於下拉式清單中。
    部署新模型
    這會開啟 pylon AI Agent ,可讓您部署更多模型。
    部署新模型後,您必須按一下 Refresh 按鈕。
  6. 在 Detection Settings 區域中,按一下 Select Classes 以選擇您要分類的類別。
    隨即會開啟包含可用類別的對話方塊。預設會選取所有類別。您可以根據需要選取任意數量類別。

    資訊

    此區域中可用的參數取決於所選的模型。某些參數只有在選取特定模型後才會顯示。預設值由模型提供。

  7. 按一下 OK。

您可以在 pin data view 中檢視分割結果。在此,您可以選擇要顯示哪些輸出。

Inputs#

Image#

直接接收來自 Camera vTool 或輸出影像之 vTool(例如 Image Format Converter vTool)的影像。

  • 資料類型:Image
  • 影像格式:8 位元至 16 位元彩色影像

ROI#

接受來自 ROI Creator vTool 或任何其他輸出矩形的 vTool 的 Region of Interest。如果輸入多個矩形,則會使用第一個矩形作為單一 Region of Interest。

  • 資料類型:RectangleF、RectangleF Array

Outputs#

Regions#

傳回每個類別標籤的區域。

  • 資料類型:Region Array

類別#

傳回預測的類別標籤。

  • 資料類型:String Array

Payload#

傳回有關 Inference Server 效能的額外資訊以供評估。只有在 Debug Settings 參數群組的 Features - All 窗格中啟用它時,此輸出 pin 才會可用。

  • 資料類型:String

典型前置項目#