清晰度指示器#
運作原理#
Sharpness Indicator 會測量目前影像中某個區域的清晰度。此區域稱為 Sharpness ROI。您可以根據需求調整其大小和位置。
為了測量清晰度,Sharpness Indicator 會評估影像中的邊緣。如果顏色、亮度或兩者具有強烈對比,則邊緣會被視為清晰。經驗法則顯示,對焦良好的影像擁有更多清晰的邊緣。
在使用 Sharpness Indicator 對焦相機鏡頭以獲得最佳結果時,請使用對比豐富的測試卡,例如 ISO 12233 測試卡。
使用 Sharpness Indicator 調焦鏡頭#
若要開啟或關閉 Sharpness Indicator 窗格,請按一下工具列中的 Sharpness Indicator 圖示:
隨即會開啟 Sharpness Indicator 的第一頁:

若要對焦鏡頭:
- 在您的環境中安裝相機。
理想情況下,請使用具有高對比和清晰定義邊緣的測試卡。到相機的距離應大約與您預期的目標物件/場景相同。照明條件也應與實際工作條件相似。 - 開啟 Sharpness Indicator 窗格。
- 開啟相機並開始連續影像擷取。
隨即會開啟一個影像窗格,並在影像中央顯示 Sharpness ROI。 - 選用:如有需要,請調整 Sharpness ROI。
如果您使用的不是測試卡,而是實際的目標物件/場景,您可能會想要對焦於影像的特定區域,或是可能需要較大或較小的 Sharpness ROI。
若要將 Sharpness ROI 還原為原始設定,請在影像上按一下滑鼠右鍵,然後按一下 Reset Sharpness ROI。 - 將鏡頭的對焦環轉動至其最小和最大位置一次。
您將會注意到 Sharpness Indicator 窗格中的顯示畫面如何變化。 - 緩慢轉動對焦環,直到 Sharpness Indicator 顯示 100 %。
提示#
為了獲得更好的結果,請嘗試以下方法:
- 使用具有高對比和清晰定義邊緣的目標,理想情況下為測試卡,例如 ISO 12233 測試卡。
- 處理曝光良好的影像。調整 gain 和 Exposure Time 以達到最佳亮度。或者,使用 automatic image adjustment 功能。
- 將影像中的雜訊減到最少,例如透過降低 gain。
- 如果可能,請使用大光圈,這對應於較小的 f 值。
- 避免場景在與相機的多個距離處都具有良好的對比。請調整 ROI 以僅選取相機所需的距離。
- 調整 ROI 後,按一下 Sharpness Indicator 窗格中的 Reset,將清晰度測量重設為新的選取範圍。
- 緩慢轉動對焦環,以便軟體能夠分析盡可能多的步驟。
- 轉動對焦環時,請勿移動相機,因為這可能會對影像的清晰度產生負面影響。
- 確保在評判結果之前完成對焦環的一整圈轉動。