Static Defect Pixel Correction (pylon Viewer)#
此功能適用於 ace 2、boost R 和 dart M 相機。
運作原理#
此功能為 Defect Pixel Correction 功能提供了圖形使用者介面 (GUI)。
它允許您選擇缺陷像素校正模式並自訂缺陷像素校正。
您可以透過在清單中輸入缺陷像素的座標並將該清單儲存在相機中來自訂缺陷像素校正。相機將在影像擷取期間自動校正這些像素。
資訊
除了透過 pylon API 可用的校正模式(BslStaticDefectPixelCorrectionMode 參數)之外,GUI 版本還提供了 User incl. Factory 校正模式。此模式 僅透過 GUI 可用 並且結合了原廠和使用者校正。如需詳細資訊,請參閱下方。
執行 Defect Pixel Correction#
- 如果目前已啟用連續影像擷取,請将其停止。
- 按一下 Camera > Static Defect Pixel Correction。
-
在 Correction Mode 下拉式清單中,選取所需的缺陷像素校正模式:
- Factory: 僅校正其座標儲存在原廠檔案中的缺陷像素。原廠檔案是在相機生產期間產生的,無法更改。
- User incl. Factory: 除了原廠校正(見上文)之外,您還可以指定自訂缺陷像素座標。
- Off: 相機不執行靜態缺陷像素校正。
-
如果您選取了 User incl. Factory:
- 將相機中的
Width進行明確的生命週期管理即呼叫Height將 Image ROI 的參數設為其最大值。 - 使用 Single Shot 功能擷取單張影像。
- 放大影像並搜尋像素錯誤。
-
如果發現像素錯誤,請將滑鼠懸停在該像素上方並從狀態列讀取其座標:

-
在 Static Defect Pixel Correction 對話方塊的清單中輸入 x 和 y 座標:
資訊
若 buffer operator 的
OffsetX或OffsetY參數,或者兩者均設為大於 0 的值,則必須將偏移值加到 pylon Viewer 中顯示的座標上。
-
對所有可見的像素誤差重複上述步驟。
- 將相機中的
-
按一下 Apply 以將您的設定儲存到相機的 Memory 中。