pylon GigE Configurator 概觀#
pylon GigE Configurator 是Baslerpylon Software Suite 的一部分。此工具會根據您的作業系統(Windows 或Linux ),針對您的網路介面卡和攝影機進行參數與設定的優化。
針對標準使用情境,您可以透過「pylon Viewer 」(位於「工具」選單中)使用 GigE Configurator的圖形化使用者介面(GUI)版本;若為進階使用情境,則可透過其命令列介面(CLI)進行操作。
支援的作業系統#
pylon GigE Configurator 支援以下作業系統:
- Windows 64 位元
- Linux x86_64
- Linux AArch64
資訊
在Linux 上,必須先安裝ethtool和network-manager套件,才能執行pylon GigE Configurator 。如有需要,請使用以下指令進行安裝:
支援的 GigE 介面卡#
pylon GigE Configurator 支援以下 GigE 介面卡:
- 所有 1GigE 網路介面卡
- 所有 Basler 5GigE/10GigE 網路介面卡
有關 Basler 網路介面卡的資訊,請參閱Basler 網站。
支援的相機#
pylon GigE Configurator 支援 Basler AG 所生產的所有 GigE 攝影機。